This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:是否需要将多个有刷电机控制驱动器用于连接到没有 PWM 的单板计算机?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8263-Q1, DRV103, DRV8410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501569/drv8263-q1-need-brushed-motor-control-driver-for-multiple-brushed-motors-connected-to-a-single-board-computer-without-pwm

器件型号:DRV8263-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8242-Q1DRV103DRV8410

工具/软件:

您好:

我一直在回顾 DRV82yx 系列有刷电机桥/半桥配置。 我有一台单板计算机(Nvidia Jetson)、它没有足够的 PWM I/O、我希望避免在其 GPIO 上模拟 PWM。 我还希望避免在单板计算机的 I/O 与有刷电机和螺线管之间添加一个 MCU、以便软件开发全部在一个 SBC 上进行、而不是在两种不同的开发环境(即 SBC + MCU)上进行。 我提供了一个图表 ,试图说明我的想法。 我想知道对于向 SBC 添加电机/电磁阀控制线路的方法是否有建议?

DRV826x 等器件看起来很有前途、但我不是很熟悉、不知道如果我在 SBC 上没有足够的 PWM、它们是否会提供速度控制? SPI 版本呢? 除非我错过了如何使用这些驱动器系列的了解、否则我在 SPI 版本的固件说明中看不到速度命令或类似命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:

    感谢您的请求。 我正在内部与我的团队核实该申请。

    请允许我花几天时间回复您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:  

    感谢您的提问。 具有 SPI 接口的器件可用于通过 SPI 命令进行控制。  

    对于具有2A、24V 电压的 BDC 驱动器  、我建议使用 DRV8242-Q1 SPI 型号、该型号允许使用 SPI 接口控制多个电机。 请查看以下数据表:

    DRV8242-Q1V 具有集成电流检测和诊断功能的汽车类 H 桥驱动器数据表(修订版 A)

    对于具有48V 3A 和6A 电流的 BDC 、您可以使用能够提供相同控制的 DRV8263-Q1 SPI 型号。  

    DRV8263-Q1具有集成电流检测和诊断功能的汽车级65V H 桥驱动器数据表

    如下所示、可以使用菊花链或自行关闭 DRV 通过 SPI 接口进行控制。  

     此外、通过设置 PSI 命令、您可以根据下面提供的寄存器映射控制 DRV。  

    SPI_IN 用于启用和控制电机。 请浏览数据表以了解详细信息。

    对于螺线管、您可以使用 DRV103、这是一款简单的螺线管驱动器、可提供高达3A 的输出

    DRV103:适用于螺线管、线圈、阀、加热器、灯的 PMW 低侧驱动器数据表(修订版 A)

    您也可以使用 DRV8410来驱动螺线管。  

    DRV8410具有电流调节功能的双路 H 桥电机驱动器数据表(修订版 C)

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba Afshar:  

    感谢您提供的建议和参考资料。 我有点不明白 DRV 器件中"控制"的含义。 例如、它是通过 SPI 对电机进行开/关(砰砰声控制)、还是有办法通过 SPI 接口实现速度控制? 我看不到 SPI 命令中对速度/电压控制的引用、因此我仍不清楚此处除开/关之外的控制是什么意思、或者固件侧需要什么来通过 SPI 实现速度控制?   

    有关电磁阀的类似问题。 我们的电磁阀是比例喷雾阀的一部分、在 PWM 控制下、我们可以控制阀/喷雾百分比、我只是想了解 SPI 是如何发生的?  

    您可能愿意分享的任何详细说明或解释都会有所帮助。 我当然需要爬行浏览数据表、但我相信我缺少一个可以帮助我了解速度或电磁阀控制如何使用这些器件进行的关键想法。

    谢谢您、  


    WESS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wess、

    感谢您提出后续问题。

    在美国度假时、请注意答案可能会有所延迟。  

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:

    感谢您的提问。  

    您可以通过写入 SPI 命令来模拟 PWM、但需要考虑时钟频率和 SPI 规格。  

    您还可以使用 DRV89xx-Q1系列通过 SPI 接口控制 BDC 和电磁阀。 它具有 可通过 SPI 编程 的 PWM 发生器、并可单独控制半桥 PWM 运行。 它还可配置为高侧、低侧和 H 桥负载驱动、从而支持 BDC 和螺线管。 它还支持8位占空比分辨率。 它还支持菊花链。 在此配置中、多个 DRV89XX-Q1

    将器件连接到主控制器时、无论是否使用菊花链。 如果要在不使用菊花链的情况下将"n"个 DRV89XX-Q1连接到主控制器、则必须针对 nSCS 引脚利用来自主控制器的"n"个 I/O 资源。

    它可为每个通道提供1A RMS 电流。 为了满足您对2A 输出的要求、您可以使用并行输出。  

    请查看以下数据表、如果您有任何问题、敬请告知。  

    具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1汽车多通道半桥驱动器数据表(修订版 C)

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba Afshar

    对于24V 执行器、具有内置 PWM 发生器的 DRV89xx-Q1看起来非常好且充满希望。谢谢。

    DRV8263 SPI 接口变体的 EVM 似乎不可用或作为有限数量具有特殊状态。 对于48V 电机、www.ti.com/.../DRV8263S-Q1EVM 似乎需要坚持使用这一个、因为 DRV89xx 的最大电压为32V 是否需要等待 DRV9263 EVM 有限的生产运行、或者是否有使用 SPI 进行评估的替代方案?

    谢谢、

    WESS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:

    您尝试购买多少 EVM? 我们每个交易有一个限制。

    您能为我提供一个屏幕截图、其中显示了无法继续购买 EVM 的点吗?

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我恰好在选项卡中打开了原始屏幕。 以下是屏幕截图:

    但是、到目前为止、我可以订购其中一款 SPI 型号。

    谢谢!

    WESS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:  

    接下来、我想看看您是否可以订购 DRV8262S-Q1 EVM。\

    如果您在这方面需要任何帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba Afshar

    我通过内部采购下单、正在等待他们执行采购。 执行后、我将进行确认。 感谢您的跟进。  

    WESS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wess:  

    我很乐意随时为您提供帮助。 我现在关闭此主题。 如有任何其他需要、请联系我们。  

    此致、  

    Mojtaba.