This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:并联使用该模块来驱动 BLDC PMSM 电机。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504765/lmg2100r026-using-this-in-parallel-for-driving-bldc-pmsm-motor

器件型号:LMG2100R026

工具/软件:

您好、

我正在尝试开发一个 ESC 电机控制器、根据我的电机配置、我正在设计一个具有100A 和100V 配置的电机控制器。

我尝试 为电机的每个相位并联 LMG2100R026。

我对此有一些担忧:

1.这样做是可能和可行的(可能不是,但如果一个人想尝试它)?

2.是否会有任何类型的开关不匹配、驱动器信号冲突等问题,以及如何克服这些问题?

3.如何做到这一点?

这是我为并联连接 LMG2100R026而提供的原理图、需要进行哪些改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    是的、可以并行使用2个  LMG2100R026。

    为了确保瞬态事件期间的良好电流共享以及开关损耗的分布、请考虑添加一个去耦电感器、如下所示。

    您需要通过改变去耦电感器来在100nH-1uH 范围内对瞬态和热性能失配进行实验评估、以确定设计电路的理想情况。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我提出的粗略的原理图、它仅显示了没有电容器和电感器的引脚连接。

    我将与两个 LMG 模块使用单独的 PWM 连接来实现单个信号。 其余所有 SW、HS、HB、AGND、PGND 分别连接在一起并连接到单个输出。

    除此之外、我还将添加:

    • 1 VIN capPER 模块

    • 1 VCC capPER 模块

    • 1 BOOT capPER 模块

    • 4 Bulk VIN caps用于 ESC (ESC 电源)

    因此、根据上述情况、我需要在 SW 引脚之间添加去耦电感器以及其他引脚。

    谢谢、

    Madhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    如图中所示、我共享的去耦应连接到各个半桥开关节点以形成公共的开关节点 OUT。  

    为了确保正确的瞬态电流共享和热分布、您还需要注意以下几点:

    1.由于您有单独的 PWM 连接,请测量并确保 PWM 同步。 大多数控制器都提供该选项。  

    2.探测单个开关节点的波形是否不匹配。 使用具有短接地回路的1GHz 无源探头和示波器、以确保以 ns 级精度进行正确测量。  

    3、在硬开关连续操作下,放置热像仪并记录外壳温升和不匹配情况。  

    根据2和3的结果、调整适合您设置的去耦电感器。

     

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你的答复,我研究了它,我们有空间限制和放置电感器在输出是不可能的。管理信号从输入侧更容易比从他的输出,我有任何其他方法来做到这一点,请告诉。

    此致、  

    Madhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    在初始步骤中、让我们确保 PWM 同步并探测各个 SW 节点波形和热像仪结果。 一旦这样就知道了失配的严重程度、我们可以重新审视您的设计对去耦电感器的需求。  

    谢谢、

    Subhransu