工具/软件:
您好、
我正在尝试开发一个 ESC 电机控制器、根据我的电机配置、我正在设计一个具有100A 和100V 配置的电机控制器。
我尝试 为电机的每个相位并联 LMG2100R026。
我对此有一些担忧:
1.这样做是可能和可行的(可能不是,但如果一个人想尝试它)?
2.是否会有任何类型的开关不匹配、驱动器信号冲突等问题,以及如何克服这些问题?
3.如何做到这一点?
这是我为并联连接 LMG2100R026而提供的原理图、需要进行哪些改进。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在尝试开发一个 ESC 电机控制器、根据我的电机配置、我正在设计一个具有100A 和100V 配置的电机控制器。
我尝试 为电机的每个相位并联 LMG2100R026。
我对此有一些担忧:
1.这样做是可能和可行的(可能不是,但如果一个人想尝试它)?
2.是否会有任何类型的开关不匹配、驱动器信号冲突等问题,以及如何克服这些问题?
3.如何做到这一点?
这是我为并联连接 LMG2100R026而提供的原理图、需要进行哪些改进。
您好、
这是我提出的粗略的原理图、它仅显示了没有电容器和电感器的引脚连接。
我将与两个 LMG 模块使用单独的 PWM 连接来实现单个信号。 其余所有 SW、HS、HB、AGND、PGND 分别连接在一起并连接到单个输出。
除此之外、我还将添加:
1 VIN cap
PER 模块
1 VCC cap
PER 模块
1 BOOT cap
PER 模块
4 Bulk VIN caps
用于 ESC (ESC 电源)
因此、根据上述情况、我需要在 SW 引脚之间添加去耦电感器以及其他引脚。
谢谢、
Madhav
尊敬的 Madhav:
如图中所示、我共享的去耦应连接到各个半桥开关节点以形成公共的开关节点 OUT。
为了确保正确的瞬态电流共享和热分布、您还需要注意以下几点:
1.由于您有单独的 PWM 连接,请测量并确保 PWM 同步。 大多数控制器都提供该选项。
2.探测单个开关节点的波形是否不匹配。 使用具有短接地回路的1GHz 无源探头和示波器、以确保以 ns 级精度进行正确测量。
3、在硬开关连续操作下,放置热像仪并记录外壳温升和不匹配情况。
根据2和3的结果、调整适合您设置的去耦电感器。
谢谢、
Subhransu