Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM
主题:MCF8315EVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
是否还为此器件创建了应用手册? 我已经使用 MCF8315EVM 成功实现了电机控制、但现在想改用自己的微控制器。 我很难仅使用数据表作为参考来编译相应的命令。 具体来说、我正在尝试确定需要什么 I2C 命令来设置所需的电机转速。 当我将示波器连接到 SCL 和 SDA 引脚时、我能够在通过 Motor Studio GUI 将电机转速设置为100%时观察到以下数据流。
1000 EC00 00FF FF
我认为数据流的以下细分是准确的、但不能解释恰好在"FFFFFF"之前的"00"
10 -目标 ID 为1、并附加 I2C 写入位
00 - OP_R/W = 0、CRC_EN = 0、DLEN = 0 (16位数据长度)、MEM_SEC = 0
EC00 - MEM_PAGE 和 MEM_ADDR
00 -未知???
FFFF - 100% DIGITAL_SPEED_CTRL + OVERRIDE
有人能帮助我了解额外的"00"来自哪里吗?
谢谢!