This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:应用手册

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489252/mcf8315c-application-note

部件号:MCF8315C
主题:MCF8315EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

是否还为此器件创建了应用手册? 我已经使用 MCF8315EVM 成功实现了电机控制、但现在想改用自己的微控制器。 我很难仅使用数据表作为参考来编译相应的命令。 具体来说、我正在尝试确定需要什么 I2C 命令来设置所需的电机转速。 当我将示波器连接到 SCL 和 SDA 引脚时、我能够在通过 Motor Studio GUI 将电机转速设置为100%时观察到以下数据流。

1000 EC00 00FF FF

我认为数据流的以下细分是准确的、但不能解释恰好在"FFFFFF"之前的"00"

10 -目标 ID 为1、并附加 I2C 写入位

00 - OP_R/W = 0、CRC_EN = 0、DLEN = 0 (16位数据长度)、MEM_SEC = 0

EC00 - MEM_PAGE 和 MEM_ADDR

00 -未知???

FFFF - 100% DIGITAL_SPEED_CTRL + OVERRIDE

有人能帮助我了解额外的"00"来自哪里吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您联系我们、我们将在几天内发布有关 I2C 建议的应用手册。 我会在发布后立即更新您。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    感谢您的快速答复。 您是否告知此应用手册的预计发布日期? 我们很想开始将此器件集成到我们的某个产品中、但需要有关 I2C 实现的更多详细信息才能开始集成。

    再次感谢、

    Michael Poind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    TI.com 上提供了该应用手册。 您可以 在此处找到它

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    感谢您提供该应用手册的链接。 这澄清了一些事情,但我仍然有一些问题。 是否可以获取一些用于使用 C 语言读取/写入此器件的示例代码或函数? 我想、在我花时间重新设计前面的车轮之前、我应该先问一下这些是否可用、是否可以分享。

    再次感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您可以参阅 EVM 上使用的固件文件 、这些文件可能会对您有所帮助。 这有在 TI mspx MCU 的 EVM 中使用的 I2C 代码。

    但是、我们还计划发布 I2C 代码配套资料示例、但这将需要几周时间才能发布(我们计划于4月28日发布)。 不确定时间线是否适合您。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    感谢您的答复。 我期待看到示例 I2C 代码。 第28届会议还在进行中吗?

    我有另一个关于在这台设备上设置目标 ID 的问题。 我所看到的是、单个电路板上有2个此器件的副本。 连接两个器件后、如何更改其中一个器件上的目标 ID? 或者、是否需要仅安装一个器件、然后更改目标 ID、再安装第二个器件?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我期待看到示例 I2C 代码。 它是否仍在第28届的轨道上?

    AppNote 将被推出几周。 让我看看我是否可以为您找到任何类似的应用手册。

    我想让这款设备的两个副本位于一块电路板上。 连接两个设备后、如何更改其中一个设备的目标 ID?

    您计划如何同时与2台设备通信? 在任何给定点、I2C 总线只允许对一个地址进行寻址。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    您是对的。 在任何给定时刻只能寻址一个器件、但我想能够同时驱动2个单独的电机。 这些器件将单独通信、因此需要修改第二个器件的目标 ID。 但是、我不明白如何实现这一点、因为两个器件具有相同的地址、并且最初会在同一条总线上。 这是否需要将第一个器件与 I2C 总线隔离以便更改第二个器件的地址?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们在周五度假、回复会很慢。

    对于您的问题、如果同一总线上有多个器件、则可能会请求一个器件进入睡眠状态、并在启用之前配置另一个器件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    是的、您是对的。 为实现这一点、一种方法是在对一个器件进行编程时使另一个器件保持断电状态或处于睡眠模式。

    是否需要将第一个器件与 I2C 总线隔离以便更改第二个器件的地址?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    我只想触按 Base 查看 I2C 应用手册是否已完成、或者是否有新的预计将于何时发布。 期待着使用该芯片开始开发、但希望能生成一些示例代码。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将在本月下半月出差,所以我很遗憾 AppNote 可能被推至六月中旬。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    感谢您的更新。 在那之前、我是否可以获得一些代码片段? 6月中旬开始缩短时间、接近我们的最后期限、我想在那之前开始进行代码测试。

    再次感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一封电子邮件:sachin-s@ti.com