This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:VDRAIN 压摆率

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507747/drv8353r-vdrain-slew-rate

器件型号:DRV8353R

工具/软件:

团队、  

这个 VDRAIN 压摆率在设计中的用途是什么? 您能帮助解释一下吗? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    Vdrain 电压规定了在器件上施加电源电压时 Vdrain 引脚上的电压上升/下降规格。 此压摆率指定了我们损坏驱动器电路之前的绝对最大速率。 Vdrain 电压不是开关电压、并且由于 Vdrain 上存在大容量电容、上升/下降是渐进的。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 当上升/下降>2VuS 且 VDRAIN 引脚低于绝对电压(最大值为102V)时、客户会惊讶地发现器件会损坏。

    客户最初认为压摆率限值用于电压检测响应。  

    如果是这种情况、违反压摆率时内部电路可能损坏的位置? 您能指出并解释一下它是如何损坏的吗?   谢谢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    我想知道为什么客户认为他们在其应用中完全会违反此规范。 Vdrain 上的电容应足够大、以减慢引脚上的电压变化速度、使其处于正常范围内。

    我们对这个问题有什么背景吗?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我对现在的应用情况并不理想。 但是、如果 VDRAIN 引脚上有总线电容、压摆率通常是多少?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    如果不知道板上的电容和电路板的供电方式、就无法确定具体时间。 但我会说、我还没有看到客户对此表示担忧。 这就是为什么我想知道为什么客户甚至询问此规范。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 由于您提到违规后可能会损坏、因此客户只是担心应用中是否会发生某些情况。 如您所知、我们正在与 Ryan 和 Joseph 讨论短路测试事件期间的故障损坏问题。

    在上电测试中与 RDS 进行检查后、是的、压摆率没有问题。 仅约为0.002V/us (0V 至5V、时间范围为200ms)

    但是、在短路测试中、客户发现 VDRAIN 已经超过2V/us、如下所示。 大约9V/2us、并且违反了规范。 您能检查一下是否有问题吗? 如果不是、原因是什么? 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    如果我们对此有更多信息、请让我与团队核实。

    在您的波形中、您测量的 FET 两端 VDS 是否正确? 您是否看到在这些条件下在驱动器引脚上测量了 Vdrain 至 GND 的波形?

    在您的短暂测试期间、损坏可能是其他可能已损坏的结构。 是否对正常和损坏的器件进行阻抗测量?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay、测试期间在 DRV 的 VDRAIN 引脚和 GND 引脚之间测量了波形(C3)。 它已经违反了2V/us、是这样吗? 由于这种更高的压摆率、器件是否可能损坏? 客户想知道它是否存在压摆率风险?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白了、让我等待团队的反馈。  

    我还注意到 VDS 上有一个下冲、这表明 SHx 引脚相对于 GND 可能存在绝对最小值违例。 这可能会损坏前置驱动器结构。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    漏极压摆在技术上违反了规范。 Vdrain 引脚连接到电荷泵电路、前置驱动器级和少数其他重要模块、并且 Vdrain 节点预计不会违反设计中的2V/us 规格、从而确保连接的电路的其余部分按预期工作。 违反规范时、很难判断所有故障及其顺序、因为一些 内部保护电路和钳位二极管会受到风险。  

     我也很惊讶、随着 Vdrain 上的所有电容、Vdrain 节点上出现了如此大的压摆。

    我认为关注 SHx 电压会更有意义。 VDS 似乎具有过冲、这表示发生了 SHx 绝对最小值违例。 这超出了 DS 规格、可能也已损坏。

    此简短测试的客户目标是什么?

    此致、

    Akshay