This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:Motor Studio 中通过 I2C 控制速度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498811/mcf8329evm-can-t-control-speed-with-i2c-in-motor-studio

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

我设法使用 MCF8329EVM 和 BLDC 电机运行 MPET、但"I2C 命令速度百分比"滑块似乎仅提供一种速度。

有什么想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您能解释一下这个问题吗?

    您是否说您无法提高速度?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是正确的-它似乎无法高于26Hz。
    只是更新、我尝试将电源电压从24V 增加到30V、现在可以达到大约33Hz。
    我目前没有提供60V 电压的方法、但我不确定这是否能让我达到电机声称能够以6000RPM 的转速旋转?

    此致、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    从现在开始、我将处理这个 e2e。 感谢您的联系。

    您能告诉我您在哪种控制模式下运行吗? 可以在 CTRL_MODE 位设置中找到它。 另外、如果您可以共享您的完整配置、我可以查看它并提供进一步的建议。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 CTRL_MODE 设置为速度控制。

    我的检测电阻为22m Ω。

    e2e.ti.com/.../registers22mOhm60V.txt

    我也发现、当我从头开始设置 Motor Studio 时、电机启动顺利- 这是我 保存上述 寄存器文件时的情况-但再次打开 Motor Studio、加载默认文件、然后重新加载这些保存的寄存器、电机不再平稳启动?

    从头开始运行 MPET 时、电机第一次可靠地抖动、但第二次平稳运行? 我还发现、在某些情况下、MPET 给出不同的结果、似乎可以平稳启动(几乎就像 KI 给出的值与 KP 一样、例如0.1左右、而不是3.5)。

    谢谢、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的详细信息、我将于明天作出回应。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    对回来的延误表示歉意。 您能否将故障配置设置为锁存模式并与我分享观察结果? 这是为了确保器件不会在中间碰到任何故障、而是重新启动导致运动急冲。

    此外、还设置 saturation_flags_EN = 1b。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    不用担心-我刚刚给出了一个从头开始设置和 MPET 第一次失败。 我的 鸡巴瞬间勃起了,妈妈的脑袋里面一片混乱。 Motor Studio 出现以下错误:

    我给电路板通电、再次运行 MPET、一切都正常。 电机旋转平稳、但仍然不会超过大约26Hz:

    此致、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的详细信息、请注意以下两点:

    1.能否在 MPET 中分别分两步运行 BEMF 测量和机械常数测量。 我们已经看到、在某些情况下、将两者一起运行导致了问题。

    2.你能 告诉 你在第二次捕获中看到的错误是什么? 如果电机达到了任何 PI 环路饱和(CURRENT_LOOP_SUATFORMATION 或 SPEED_LOOP_SATFORMATION)、则器件不太可能在不增加电源电压或电流限值的情况下提高速度。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我刚刚尝试单独运行 BEMF 和机械常数测量、但第一次尝试仍然存在问题!

    除了 APP_RESET 之外、似乎没有报告任何错误-我不确定这是什么意思?

    此致、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    APP_RESET 是器件复位时引起的。 这可能是 VM 电源电压下降引起的。 您是否使用可提供必要电流的电源? 您能否在示波器上探测 VM 电压以检查 VM 上是否存在任何干扰?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我已经用示波器检查了电源电压、只有噪声、没有骤降。 在此设置中、我使用的工作台电源可以提供3A 电流、并且声称仅提供0.35A 电流。

    此致、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    好的 APP_RESET 仅是器件复位导致的。 可以在所有条件下监测电压吗? 例如在运行电机时

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    这是在电机运行时发生的。

    此后、我设法获得了60V 电源的电压、并且可实现的最大速度更高-这里想一下、我使用的电机的高电感可能会限制速度。 我还尝试了另外两个电感更低、最大速度也更高的大型电机。

    但是、我现在 注意到了一个问题、那就是只有在滑块上设置更高的速度时、电机才会真正开始运转。 任何低速设置都会立即导致停转、如果您从较高的设置开始、然后将其关闭、速度会变慢、但明显会脉动?

    理想情况下、我能够在运行时以1-250rpm 的转速运行电机、而不会发出颤抖启动或脉冲、但事实证明这很困难。

    此致、
    Henry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您可以共享您的.json 配置文件吗? 此外、请分享电机极对数。

    此致、

    Sachin S.