工具/软件:
我设法使用 MCF8329EVM 和 BLDC 电机运行 MPET、但"I2C 命令速度百分比"滑块似乎仅提供一种速度。
有什么想法吗?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我设法使用 MCF8329EVM 和 BLDC 电机运行 MPET、但"I2C 命令速度百分比"滑块似乎仅提供一种速度。
有什么想法吗?
谢谢。

您好、
将 CTRL_MODE 设置为速度控制。
我的检测电阻为22m Ω。
e2e.ti.com/.../registers22mOhm60V.txt
我也发现、当我从头开始设置 Motor Studio 时、电机启动顺利- 这是我 保存上述 寄存器文件时的情况-但再次打开 Motor Studio、加载默认文件、然后重新加载这些保存的寄存器、电机不再平稳启动?
从头开始运行 MPET 时、电机第一次可靠地抖动、但第二次平稳运行? 我还发现、在某些情况下、MPET 给出不同的结果、似乎可以平稳启动(几乎就像 KI 给出的值与 KP 一样、例如0.1左右、而不是3.5)。
谢谢、
Henry。
您好 Henry:
感谢您的详细信息、请注意以下两点:
1.能否在 MPET 中分别分两步运行 BEMF 测量和机械常数测量。 我们已经看到、在某些情况下、将两者一起运行导致了问题。
2.你能 告诉 你在第二次捕获中看到的错误是什么? 如果电机达到了任何 PI 环路饱和(CURRENT_LOOP_SUATFORMATION 或 SPEED_LOOP_SATFORMATION)、则器件不太可能在不增加电源电压或电流限值的情况下提高速度。
此致、
Sachin S.
您好、Sachin、
这是在电机运行时发生的。
此后、我设法获得了60V 电源的电压、并且可实现的最大速度更高-这里想一下、我使用的电机的高电感可能会限制速度。 我还尝试了另外两个电感更低、最大速度也更高的大型电机。
但是、我现在 注意到了一个问题、那就是只有在滑块上设置更高的速度时、电机才会真正开始运转。 任何低速设置都会立即导致停转、如果您从较高的设置开始、然后将其关闭、速度会变慢、但明显会脉动?
理想情况下、我能够在运行时以1-250rpm 的转速运行电机、而不会发出颤抖启动或脉冲、但事实证明这很困难。
此致、
Henry。