This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:对 TMS320F28027的 ADC 输入而言、分压器阻抗过高?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515660/drv8353rs-evm-voltage-divider-impedance-too-high-for-adc-input-of-tms320f28027

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027

工具/软件:

您好、

我们目前正在使用以下评估板评估三相 BLDC 电机:

  • 栅极驱动器板:DRV8353RS-EVM

  • MCU 板:ISO-F28027F、采用 TMS320F28027微控制器

在 DRV8353RS-EVM 原理图中、每个电机相电压都使用电阻分压器(383kΩ/)按比例缩小、并馈入 TMS320F28027的9.76kΩ 引脚。

根据 TMS320F2802x 数据表(图9-20)、ADC 输入的建议源阻抗应为50Ω 或更小、以确保对内部电容器进行正确采样。 电流电阻器网络会导致阻抗约为9.5kΩ、看起来明显高于建议值。

此外、我们还观察到一些电压差异、例如、当施加24V 电压时、受监测的电压有时读数仅为22V。 我们怀疑高阻抗可能是原因。

为了提高 ADC 精度、我们正在考虑将分频器减小到5.1kΩ/ 130Ω 甚至2.2kΩ/ 56Ω 等值、这将使源阻抗更接近建议值。

但是、由于该分压器抽头到电机相位线中、我们会担心电阻值降低过多会影响信号完整性或加载相位输出。

请告知:

  1. 当前实施的383kΩ/ 9.76kΩ 分频器是否适合与 TMS320F28027 ADC 配合使用?

  2. 是否建议将电阻减小到5.1kΩ/ 130Ω 或2.2kΩ/ 56Ω 范围、以提高 ADC 精度?

  3. 如果将阻抗降低得太远(例如、信号失真或功率耗散增加)、我们应该注意到哪些风险?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    经过进一步调查、我得出以下结论。 您能否确认我的理解是否正确?

    ーー μ s
    尽管电流电阻器网络(383kΩ/)超过了 TMS320F28027 ADC 的建议源阻抗(≤50Ω)、但我们知道、分压器之后形成的 RC 低通滤波器会显著降低截止频率、优先考虑噪声抑制和信号稳定性(相对于绝对9.76kΩ 精度)。

    因此、显著减小电阻值会提高 RC 滤波器的截止频率、从而可能使更多的高频噪声到达 ADC 输入端、这可能会降低测量精度或使波形失真。 在此基础上、我们相信 EVM 特意设计为与高阻抗分压器配合使用。

    因此、我们计划在使用评估板时保留电流电阻值。 如果需要更高的 ADC 精度、那么插入一个外部缓冲放大器将分压器与 ADC 输入隔离也是一个有效的选择。
    ーー μ s

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您认为 EVM 特意设计为使用上述分频器值383k 和9.76k 运行是正确的。

    需要注意的另一点是、如果您使用 EVM GUI、该软件还依赖于这些分压器值、因为代码期望 在反算电压时 ADC 引脚上的读数与这些默认分压器值成正比。

    这里可能起作用的另一个微小可能性是电阻器本身的容差、这些小容差差异可能会略微改变您读取的值。  

    谢谢、

    Joseph