This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:功率损耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308, LMG2652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517077/drv7308-power-losses

器件型号:DRV7308
主题: LMG2652中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

 DRV7308与 LMG2652很难进行比较。

 DRV7308缺少功率损耗计算器。  

数据表中缺少 EOSS

计算损耗的最佳方法是什么?

缺少建议的最大电流。 @建议的最大电流 Δ I 125°C 是多少?

最大脉冲电流是多少?


此致

Jan Hummel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的喜欢数据表 www.ti.com/.../lmg3410r070.pdf 中开关能量损耗的下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的提问! 我们希望在未来几周内在 TI.com 上提供功率损耗计算器、同时、 如果您能提供以下参数、我可以提供初步估算值:

    直流输入电压

    RMS 电机电流

    PWM 调制类型-两相或三相 FOC?

    PWM 频率

    压摆率

    环境温度

    在150°C 时、该器件的最大电流能力为4A、但建议的最大电流将在很大程度上取决于热管理、以确保芯片温度保持在150°C 以下。  

    关于最大脉冲电流、您考虑的脉冲电流持续时间和频率是多少? 您指的是导致脉冲电流的失速情况、还是其他情况? 系统中预期的脉冲电流幅度是多少?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    要了解这些详细信息、我更喜欢切换到电子邮件对话。 你能不能跟我联系?

    我打算实现非常好的热管理、这就是我提出的原因。

     4A 的电流也是125°C 下的最大电流?

    对于最大电流、我认为在85°温度下为1ms、或将其与 LMG2652进行比较:

    我还想知道、当 GaN FET 未通电并且当电网导通时、直流链路电容器已充电时、该器件在三象限内的脉冲电流行为和限制是什么。

    此致

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    让我与团队进一步讨论、并返回给您。  

    此致、

    Anthony Lodi