主题: LMG2652中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
DRV7308与 LMG2652很难进行比较。
DRV7308缺少功率损耗计算器。
数据表中缺少 EOSS
计算损耗的最佳方法是什么?
缺少建议的最大电流。 @建议的最大电流 Δ I 125°C 是多少?
最大脉冲电流是多少?
此致
Jan Hummel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
DRV7308与 LMG2652很难进行比较。
DRV7308缺少功率损耗计算器。
数据表中缺少 EOSS
计算损耗的最佳方法是什么?
缺少建议的最大电流。 @建议的最大电流 Δ I 125°C 是多少?
最大脉冲电流是多少?
此致
Jan Hummel
我真的喜欢数据表 www.ti.com/.../lmg3410r070.pdf 中开关能量损耗的下图

您好、Jan、
感谢您的提问! 我们希望在未来几周内在 TI.com 上提供功率损耗计算器、同时、 如果您能提供以下参数、我可以提供初步估算值:
直流输入电压
RMS 电机电流
PWM 调制类型-两相或三相 FOC?
PWM 频率
压摆率
环境温度
在150°C 时、该器件的最大电流能力为4A、但建议的最大电流将在很大程度上取决于热管理、以确保芯片温度保持在150°C 以下。
关于最大脉冲电流、您考虑的脉冲电流持续时间和频率是多少? 您指的是导致脉冲电流的失速情况、还是其他情况? 系统中预期的脉冲电流幅度是多少?
此致、
Anthony Lodi
您好 Anthony、
要了解这些详细信息、我更喜欢切换到电子邮件对话。 你能不能跟我联系?
我打算实现非常好的热管理、这就是我提出的原因。
4A 的电流也是125°C 下的最大电流?
对于最大电流、我认为在85°温度下为1ms、或将其与 LMG2652进行比较:

我还想知道、当 GaN FET 未通电并且当电网导通时、直流链路电容器已充电时、该器件在三象限内的脉冲电流行为和限制是什么。

此致
1月