This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245负载能力

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518035/drv8245-q1-drv8245-load-capaility

器件型号:DRV8245-Q1

工具/软件:

您好:

为以前的困惑而战。

DRV8245的负载要求是 R=5 Ω、L=50mH、C=2.2uf、DRV8245处于独立模式、DRV 是否可以驱动此负载?

负载图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否请您回复此负载是否可以由 DRV8245驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我假设您将在 OUT1和 OUT2之间连接 R/L/C 网络。  

    DRV8245-Q1可以驱动它。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV 配置为独立半桥(低侧负载)、而不是全桥。

    可以将2、2uF 和50mH 负载驱动到 DRV 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 由于美国5月26日的国庆节、我们的反馈预计会有所延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 还可以使用低侧负载。

    此致

    Shinya