请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 工具/软件:
您好:
为以前的困惑而战。
DRV8245的负载要求是 R=5 Ω、L=50mH、C=2.2uf、DRV8245处于独立模式、DRV 是否可以驱动此负载?
负载图如下所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
为以前的困惑而战。
DRV8245的负载要求是 R=5 Ω、L=50mH、C=2.2uf、DRV8245处于独立模式、DRV 是否可以驱动此负载?
负载图如下所示