工具/软件:
您好的团队、
我有 DRV3901-Q1的一些问题需要您的帮助。
- VREG 和 VDRV 之间的二极管的主要功能是什么? 我们如何确定是否应使用该二极管?

2.我们如何建议客户在其应用中选择 TWK_PU 时间?

3. DRV3901-Q1是否支持在正常状态下触发 SPI、并在 MCU 发生故障(SPI 无法工作)时更改为高电平或低电平信号触发?
谢谢!
Ethan Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我有 DRV3901-Q1的一些问题需要您的帮助。

2.我们如何建议客户在其应用中选择 TWK_PU 时间?

3. DRV3901-Q1是否支持在正常状态下触发 SPI、并在 MCU 发生故障(SPI 无法工作)时更改为高电平或低电平信号触发?
谢谢!
Ethan Wen
尊敬的 Keerthi:
1)它是在电源丢失的情况下阻止电流从 VREG (储能电容器)流回 PVDD
1)不是 PVDD 和 VREG 之间的二极管、我询问 VREG 和 VDRV 之间的二极管。
2)取决于其 FDTI
2)如何确定 TWK_UP 是否足以满足客户应用的需求?
3)我发现在安全手册说,它将只硬件触发器. 但硬件触发方法可以配置吗? 或修复? 客户希望配置为仅使用 SPI 命令在正常状态下进行部署。

谢谢!
Ethan Wen
尊敬的 Keerthi:
我可以通过电子邮件与您的客户信息共享。
您是否要求提供不同的触发方式?
例如、客户将该寄存器配置为仅 SPI 触发器。 因此、在正常状态下、客户通过 SPI 命令部署热熔丝。 当 MCU 失败(SPI 通信失败)时、SPI 触发命令不可发送出去。 DRV3901-Q1将检测 SPI 看门狗故障。 DRV3901-Q1可以更改为硬件触发吗? 如果是、如何实现?
谢谢!
Ethan Wen