This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:VDRV 问题

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517391/drv3901-q1-vdrv-questions

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我有 DRV3901-Q1的一些问题需要您的帮助。  

  1. VREG 和 VDRV 之间的二极管的主要功能是什么? 我们如何确定是否应使用该二极管?  

2.我们如何建议客户在其应用中选择 TWK_PU 时间?  

3. DRV3901-Q1是否支持在正常状态下触发 SPI、并在 MCU 发生故障(SPI 无法工作)时更改为高电平或低电平信号触发?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)在发生电源丢失的情况下、它会阻止电流从 VREG (储能电容器)流回 PVDD  

    2)取决于他们的 FDTI

    3)是的、如果 SPI 出现问题、您可以遇到 WD 故障、SPI_err。 有关故障响应的进一步查询、请参阅故障表。  

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:  

    1)它是在电源丢失的情况下阻止电流从 VREG (储能电容器)流回 PVDD 

    1)不是 PVDD 和 VREG 之间的二极管、我询问 VREG 和 VDRV 之间的二极管。  

    2)取决于其 FDTI

    2)如何确定 TWK_UP 是否足以满足客户应用的需求?  

    3)我发现在安全手册说,它将只硬件触发器. 但硬件触发方法可以配置吗? 或修复? 客户希望配置为仅使用 SPI 命令在正常状态下进行部署。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1)由于以下原因、需要 VREG 到 VDRV 二极管:

    2)如上所述,您需要知道容错时间,然后找出运行所有诊断的最坏情况下的时间。   

    3)你是否要求不同的触发方式?

    客户是谁、他们的安全目标是什么?

    系统中有多少个热熔丝?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:  

    我可以通过电子邮件与您的客户信息共享。  

    您是否要求提供不同的触发方式?

    例如、客户将该寄存器配置为仅 SPI 触发器。 因此、在正常状态下、客户通过 SPI 命令部署热熔丝。 当 MCU 失败(SPI 通信失败)时、SPI 触发命令不可发送出去。 DRV3901-Q1将检测 SPI 看门狗故障。 DRV3901-Q1可以更改为硬件触发吗? 如果是、如何实现?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    TRG_SEL 位字段设置部署方法:

    根据您提供的信息、您可能需要类似0x1的结果、其中会与 SPI 触发器进行"或"运算来对硬件触发器。

    此致、

    Keerthi