This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514312/mcf8329evm-mcf8329evm

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

MCF8329EVM 上发生 GVDD_UV_FLT 和 DRIVER_FAULT 错误。

  1. 背景

    未对 EVM 进行任何电路修改。 尝试使用 Motor Studio 执行操作。 通信正常、没有问题。 我也操作了几次电机。

  2. 问题描述

    加电时、GVDD 电压似乎为14V。 但是、当发出用于设置速度的 I2C 命令时、GVDD 降至0.5V、并会发生错误。 电机不工作。 当速度设置回0时、GVDD 恢复到14V、错误清除。

如何修复 GVDD 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否验证是否有 MOSFET 发生故障?

    还要检查 VCP 电压。

    此外、验证 BST 电容器是否正常。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    快速观察死区时间,它是100ns,这是造成这种损害。

    您需要在 EVM 上实现500ns。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Venkatadri S! 我想再问几个问题。

    在数据表中的地址0xAE、基极电流(安培)= 1.5/(Rsense * CSA_GAIN)。
    在地址0xAC 处、CSA_GAIN 值可从5、10、20或40中选择。

    1. Rsense 是否指分流电阻器?
    2.如果该 EVM 的分流电阻为1m Ω、并且 CSA_GAIN 设置为40、基极电流(安培)= 1.5/(0.001 * 40)= 37.5A 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. RSENSE 为 R SHUNT。

    2.是的,您的计算是正确的。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望您能够取得一些进展。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EVM 已因过流而损坏。

    输入到电机的 Base_Current_ in_amp 值、
    但只能提供 ILIMIT 值?

    내 생각에、과전류를 인가해서 EVM에 손상된 것 같네요。

    Base_Current_ in_amp 값이 모터에 입력되는 것은 아니고、
    ILIMIT만큼만 입력되는 것인가요?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ILIMIT 是 BASE_CURRENT 的百分比。

    如果死区时间配置错误(EVM 所需的最小值为500ns)、MOSFET 可能会损坏。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.