工具/软件:
MCF8329EVM 上发生 GVDD_UV_FLT 和 DRIVER_FAULT 错误。
-
背景
未对 EVM 进行任何电路修改。 尝试使用 Motor Studio 执行操作。 通信正常、没有问题。 我也操作了几次电机。
-
问题描述
加电时、GVDD 电压似乎为14V。 但是、当发出用于设置速度的 I2C 命令时、GVDD 降至0.5V、并会发生错误。 电机不工作。 当速度设置回0时、GVDD 恢复到14V、错误清除。
如何修复 GVDD 错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
MCF8329EVM 上发生 GVDD_UV_FLT 和 DRIVER_FAULT 错误。
背景
未对 EVM 进行任何电路修改。 尝试使用 Motor Studio 执行操作。 通信正常、没有问题。 我也操作了几次电机。
问题描述
加电时、GVDD 电压似乎为14V。 但是、当发出用于设置速度的 I2C 命令时、GVDD 降至0.5V、并会发生错误。 电机不工作。 当速度设置回0时、GVDD 恢复到14V、错误清除。
如何修复 GVDD 错误
谢谢你、Venkatadri S! 我想再问几个问题。
在数据表中的地址0xAE、基极电流(安培)= 1.5/(Rsense * CSA_GAIN)。
在地址0xAC 处、CSA_GAIN 值可从5、10、20或40中选择。
1. Rsense 是否指分流电阻器?
2.如果该 EVM 的分流电阻为1m Ω、并且 CSA_GAIN 设置为40、基极电流(安培)= 1.5/(0.001 * 40)= 37.5A 是否正确?