This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350双电源配置:应向 VCP 施加什么电压?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519163/drv8350-drv8350-dual-supply-configuration-what-voltage-should-be-applied-to-vcp

器件型号:DRV8350

工具/软件:

我正在使用 DRV8350、并计划实现双电源架构。 在此设置中、VCP 是否应该连接到 VDRAIN 电压或 VM 电压?

例如、如果我使用48V 至12V 稳压器产生辅助电源、应该将12V 或48V 电压连接到 VCP 引脚吗?

为了便于参考、我们正在查阅以下文档:

我们尝试了这两种连接方法:为 VCP 引脚提供12V 电压和为48V 电压。

当我们连接12V 电源时、我们会在高电流工作期间观察到12V 线路上出现振铃。

另一方面、当我们连接48V 时、DRV8350似乎会产生更多的热量。

在双电源配置中、我们希望能就施加到 VCP 引脚的正确电压做出澄清和提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaesung、

    对于该器件、VCP 电容器应放置在 VCP 和 VDrain 引脚之间

    VCP 引脚不是电源输入。 这是通过 Vdrain 生成的电荷泵电压。 GHX 上的 SHx 也比 SHx 高12V、因此可以导通高侧 MOSFET。

    该器件可在单电源或双电源下工作。 这意味着 VM 和 Vdrain 可以相同或不同。

    VM 是器件的电源输入。 如果电机电压为48V、则 Vdrain 将为48V。

    您可以选择将 VM 连接到48V (与 Vdrain 相同)或12V (来自降压输出等)

    使用12V VM 时器件内部的压降更小、因此运行温度应低于使用48V VM。

    我对 这个项目和时间表的 EE 是什么很好奇。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据各种参考资料、我们还了解 VCP 应连接到 VDRAIN。

    但是、由于犯了一个错误、我们设计了一个将 VCP 连接到 VM (12V)的电路、令人惊讶的是、即使在高电流条件下、电路板也一直运行着而没有出现任何问题。

    是否可以这样将 VCP 连接到 VM? 或者它只是偶然地运行,尽管是不正确的?

    由于电机似乎正常运行、因此我们很难确定这种配置实际上是否存在问题。

    我已经附上了原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaesung、

    我会纠正这个问题。 VCP 电容器旨在连接到 Vdrain 作为其基准、以确保电荷泵正常运行。  

    如果 Vdrain 为48V 且 VM 为12V;则您需要 VM (电荷泵电源) 来提供比 Vdrain 高12V 的电压以导通 HS MOSFET。 (请参阅上面的电荷泵图)。

    此致、

    Akshay