工具/软件:
我正在使用 DRV8350、并计划实现双电源架构。 在此设置中、VCP 是否应该连接到 VDRAIN 电压或 VM 电压?
例如、如果我使用48V 至12V 稳压器产生辅助电源、应该将12V 或48V 电压连接到 VCP 引脚吗?
为了便于参考、我们正在查阅以下文档:
我们尝试了这两种连接方法:为 VCP 引脚提供12V 电压和为48V 电压。
当我们连接12V 电源时、我们会在高电流工作期间观察到12V 线路上出现振铃。
另一方面、当我们连接48V 时、DRV8350似乎会产生更多的热量。
在双电源配置中、我们希望能就施加到 VCP 引脚的正确电压做出澄清和提供指导。