This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:有关 MCF8329A-Q1的技术问题。

Guru**** 2346620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, DRV8329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523090/mcf8329a-q1-a-technical-question-regarding-the-mcf8329a-q1

器件型号:MCF8329A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

工具/软件:

大家好、 我想提出有关 MCF8329A-Q1的技术问题。

1.电流检测

我想嵌入在栅极驱动器中的电流传感器的最坏1 μ A 情况误差。

具体而言、您能否提供有关可能导致误差的任何因素的信息、例如增益误差、失调电压、VREF 容差、ADC 转换误差等。

使用条件:

  • 增益:×20

  • 温度范围:–40 °C 至+125 °C

  • 分流电阻器:2 mΩ、容差±1%

2.失相

我想将损耗‐of‐phase 功能用于相位‐开路诊断。 是否需要运行电机才能执行此诊断?

您能解释一下这个功能是如何工作的吗?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eun Jin Shin:

    如果您在速度控制模式下运行电机、当内部振荡器用作时钟源时、MCF8329在器件工作条件下可提供<3%的速度精度。 可以通过使用具有更高时钟精度的外部时钟来改进信号。

    对于相位损失、是的、电机必须连接到器件。 当电机电流处于开环状态时、如果电机电流保持低于"NO_MTR_THR"的时间达到500ms、则会发生无电机故障(相位丢失)。

    此致、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想跟进我的第一次质询。 我对速度误差不感兴趣、而是对电流传感器的误差感兴趣。

    由于栅极驱动器包含内置电流传感器、您能否提供该传感器在最坏情况下的误差规格及其导致误差的因素?   具体而言、您能否提供有关可能导致误差的任何因素的信息、例如增益误差、失调电压、VREF 容差、ADC 转换误差等。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Dhinesh 是 OOO、让我试着发出一声提示。

    您需要验证驱动器 DRV8329 Q1数据表、有关 CSA 的更多信息、MCF8329A-Q1是驱动器加控制器。

    DRV8329-Q1 4.5V 至60V 三相 BLDC 栅极驱动器数据表(修订版 A)

    请参阅电气规格表中的  电流分流放大器(SNx、SOx、SPx、CSAREF)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.