主题中讨论的其他器件:DRV8316、 DRV8329、 DRV8328、DRV8334 、 DRV10970
工具/软件:
您好、
我们需要一个电机驱动器来控制以下电机
马达零件号: 2622s006b-8-1
DRV8353RSRGZT 是否适用于上述电机、还是推荐任何替代产品。
此致、
Gowthaman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们需要一个电机驱动器来控制以下电机
马达零件号: 2622s006b-8-1
DRV8353RSRGZT 是否适用于上述电机、还是推荐任何替代产品。
此致、
Gowthaman
尊敬的 Akshay:
标称电机电压为6V。 其他详细信息、请参阅以下图像和文档。

此致、
Gowthaman
嗨、Gowthaman、
如果您计划使用6V 电压、则 DRV835x 无法正常工作、因为它需要9V 或更高电压。
您可以查看以下电机驱动器、并决定哪款电机驱动器更适合您的应用。 主要决定因素是在集成式 MOSFET 驱动器与栅极驱动器之间使用(归结为负载下的预期最大电流是多少)。
INTFET:
DRV8316、MCT8316、MCF8316
栅极驱动器:
DRV8328、DRV8329、DRV8334、MCF8329
从 MC 中开始、驱动器中内置了换向控制逻辑。
建议查看他们的数据表以做出决策。
此致、
Akshay
尊敬的 Akshay:
感谢您的建议。
我们的电机具有内置的霍尔传感器(A、B、C )和3个电机相位供应(A、B、C )。
驱动器必须连接3个电机电源引脚、3个霍尔传感器引脚、为电机中的传感器电路(+5V)供电。
此外、IC 应通过从 MCU 连接的 PWM 信号控制电机转速、方向。
因此我们选择了 DRV10970系列、请确认上述系列是否支持上述要求。
此致、
Gowthaman