This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:用于运行2622s006b-8-1的 DRV8353R 驱动器

Guru**** 2347040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8316, DRV8329, DRV8328, DRV10970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515789/drv8353r-drv8353r-driver-to-run-2622s006b-8-1

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:DRV8316DRV8329DRV8328、DRV8334 DRV10970

工具/软件:

您好、

我们需要一个电机驱动器来控制以下电机

马达零件号: 2622s006b-8-1

EN_2622_B_DFF.pdf

 DRV8353RSRGZT 是否适用于上述电机、还是推荐任何替代产品。

此致、

Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gowthaman、

    您的 电机电源电压将是多少? (最小值/标称值/最大值)。 此外、您的预期最大电机电流是多少?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    标称电机电压为6V。 其他详细信息、请参阅以下图像和文档。

    EN_2622_B_DFF.pdf

    此致、

    Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gowthaman、

    如果您计划使用6V 电压、则 DRV835x 无法正常工作、因为它需要9V 或更高电压。

    您可以查看以下电机驱动器、并决定哪款电机驱动器更适合您的应用。 主要决定因素是在集成式 MOSFET 驱动器与栅极驱动器之间使用(归结为负载下的预期最大电流是多少)。

    INTFET:

    DRV8316、MCT8316、MCF8316

    栅极驱动器:

    DRV8328、DRV8329、DRV8334、MCF8329

    从 MC 中开始、驱动器中内置了换向控制逻辑。

    建议查看他们的数据表以做出决策。

    此致、

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的建议。

    我们的电机具有内置的霍尔传感器(A、B、C )和3个电机相位供应(A、B、C )。

    驱动器必须连接3个电机电源引脚、3个霍尔传感器引脚、为电机中的传感器电路(+5V)供电。

    此外、IC 应通过从 MCU 连接的 PWM 信号控制电机转速、方向。

    因此我们选择了 DRV10970系列、请确认上述系列是否支持上述要求。

    此致、

    Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    您还可以了解 MCT8314/5/6Z 解决方案。  

    我将在本周结束前提供更多详细信息。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman:

    您是否看到 了 MCT8314/5/6Z 解决方案?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.