工具/软件:
您好、亲爱的团队。
我对 nFault OCTW 警告和 OCP 模式有很多疑问。
1) 根据数据表、OC 保护功能在启用高侧栅极时测量 PVDD1 到 V-SENSE-high 之间的电压、在启用低侧栅极时测量 V-SENSE-high 到 V-SENSE-low 之间的电压。
我的问题与 DRV8301 何时开始测量此电压时 MOSFET 的振铃和开关有关? (我想在启用相应的 GATE 和实际测量之间应该存在一些延迟、以避免误触发 OCTW) 。
2) 使用 DRV8301 品尝电机时、我注意到 VDS 高 读数和 VDS 低读数 因开关而产生噪声、如何过滤噪声以尽可能实际测量 Vds?
请记住、我的噪声是以阻尼正弦波的 40MHz 为中心的。
3) 我已经开始了 OCP 模式“锁存模式“OC 调节 0.511 并逐渐降低它在电机以 5000rpm 运行期间,当 将 OC 调节设置为 0.317 时 nFault 被置为有效但没有 OCTW 并且在驱动器状态寄存器中:对于状态寄存器 1 只有“故障“位被置位,状态寄存器 2 在整个运行期间为 0x1。 若要使 nFault 置为有效、可能会发生什么情况?
提前感谢、祝大家愉快