This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:nFault 和 OCTW 触发问题

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522658/drv8301-nfault-and-octw-trigger-questions

器件型号:DRV8301

工具/软件:

您好、亲爱的团队。

我对 nFault OCTW 警告和 OCP 模式有很多疑问。

1) 根据数据表、OC 保护功能在启用高侧栅极时测量 PVDD1 到 V-SENSE-high 之间的电压、在启用低侧栅极时测量 V-SENSE-high 到 V-SENSE-low 之间的电压。
我的问题与 DRV8301 何时开始测量此电压时 MOSFET 的振铃和开关有关? (我想在启用相应的 GATE 和实际测量之间应该存在一些延迟、以避免误触发 OCTW)  。

2) 使用 DRV8301 品尝电机时、我注意到 VDS 高 读数和 VDS 低读数 因开关而产生噪声、如何过滤噪声以尽可能实际测量 Vds?
请记住、我的噪声是以阻尼正弦波的 40MHz 为中心的。  

3) 我已经开始了 OCP 模式“锁存模式“OC 调节 0.511 并逐渐降低它在电机以 5000rpm 运行期间,当 将 OC 调节设置为  0.317 时 nFault 被置为有效但没有 OCTW 并且在驱动器状态寄存器中:对于状态寄存器 1 只有“故障“位被置位,状态寄存器 2 在整个运行期间为 0x1。 若要使 nFault 置为有效、可能会发生什么情况?

提前感谢、祝大家愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yafim:

    以下是我对其中一些问题的初步想法

    1.我们的一些器件具有消隐周期和/或抗尖峰脉冲周期、可防止误触发错误的故障。不过、我查看该器件的数据表、最接近的是在其中一种过流保护模式期间:

    2.你碰巧有这种振铃的波形? 使用的是什么 MOSFET? GATE_CURRENT 设置为什么?

    3.如果在故障期间 SPI 寄存器中未报告任何内容、则我认为这必须是以下故障之一:

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的 Yara。

    感谢您的答复。

    1) I`m 目前使用 OCP 模式锁存、因此我n`t 认为 64uSec 或 30kHz(我的开关频率)在此处适用。

    2) 我的 VDS 高侧读数

    我的 VDS 低侧读数

    测量的基准为 V-SENSE-High。   

    栅极电流为 0.25A、使用的 MOSFET 是 ON-Semiconductor 的 FDBL86062_F085。

    3) 我会尝试在跑步期间检查上述情况,虽然我的温度在跑步期间正常,因此 OTSD 不太可能,但我仍然会检查确认。 为了澄清这一点、测试期间电机在 0.358 的 OC 调节电平下运行时没有出现问题、但一旦我将 OC 调节电平更改为 0.317、nFault 引脚会被置为有效(在 OC 调节电平更改为 5000rpm 时电机运行)、电机就会停止运行。

    再次感谢您的答复、祝您度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yafim:

    VDS 振铃非常严重

    您的设计中是否已有任何类型的滤波元件? 以下几点有助于减少这些瞬变:

    1.漏极和源极之间的 RC 缓冲器

    2.布局改进

    3.增加栅极电阻以降低栅极驱动电流

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yara。

    很抱歉晚才回复。

    1) 是的、我确实有 5.5 欧姆的栅极电阻器。

    2) 我在 PVDD 引脚与地之间有几个电容器、如下所示:

    2 个 100uF 的陶瓷电容器

    1 个 100nF 陶瓷电容器(非常靠近 PVDD 引脚 f DRV8301)  

    1 个 68nF 的陶瓷电容器 (非常靠近 DRV8301 的 PVDD 引脚)

    我的问题是、在每个相位上、我是否应该将 RC 滤波器放在 Vsense 高电平和 GND 之间?

    这能完成吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yafim:

    您能分享您的原理图吗?

    我还建议阅读以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf?ts = 1749745385418&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    具体而言、本节:

    此致、

    Yara