工具/软件:
尊敬的团队:
我们在使用 DRV8329AQRGFRQ1 时遇到与硬件故障相关的问题。
我们已经检查并发现、故障与 GVDD/BST 欠压相关。
我们观察到 GVDD 电压突降至 7.72 电压、而 PVDD 为 13.83V、AVDD 为 3.3V、两者都保持恒定、如下面的波形所示(红色为 GVDD、紫色为 PVDD)。
BST 上电容器的电流组合为 1uF、GVDD = 10uF。
CPH 和 CPL 具有 470nF 电容器。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们在使用 DRV8329AQRGFRQ1 时遇到与硬件故障相关的问题。
我们已经检查并发现、故障与 GVDD/BST 欠压相关。
我们观察到 GVDD 电压突降至 7.72 电压、而 PVDD 为 13.83V、AVDD 为 3.3V、两者都保持恒定、如下面的波形所示(红色为 GVDD、紫色为 PVDD)。
BST 上电容器的电流组合为 1uF、GVDD = 10uF。
CPH 和 CPL 具有 470nF 电容器。

PWM 频率 — 8KHz
换向方法 — 空间矢量调制
FET 尺寸 — 封装:PowerDI5060-8 (SWP)、

| 电荷泵电容器 C15 | CHIPCAP 470nF 25V 10 人、X7R 0603 | GCM188R71E474KA64D | Murata |
| GVDD 电容器 | CHIPCAP 10 μ F 25V 10 人 X7R 1206 | GCM319R71E106KA01D | Murata |
| BST 电容器 | 电容、陶瓷、1UF 35V X7R 0805 | GCM21BR7YA105KA55L | Murata |