This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:DRV8329-Q1

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532818/drv8329-q1-drv8329-q1

器件型号:DRV8329-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在使用 DRV8329AQRGFRQ1 时遇到与硬件故障相关的问题。

我们已经检查并发现、故障与 GVDD/BST 欠压相关。

 我们观察到 GVDD 电压突降至 7.72 电压、而 PVDD 为 13.83V、AVDD 为 3.3V、两者都保持恒定、如下面的波形所示(红色为 GVDD、紫色为 PVDD)。

 BST 上电容器的电流组合为 1uF、GVDD = 10uF。

CPH 和 CPL 具有 470nF 电容器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的提问! 我会在本周结束时回复您。

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的耐心。 我有一些问题可以帮助我们缩小出现这种情况的可能原因:

    -您可以分享所有三个电容器(BST、GVDD 和您的电荷泵)的具体电容器器件型号吗?

    -您的 FET、PWM 频率和换向方法的大小是多少?

    谢谢、
    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率 — 8KHz

    换向方法 — 空间矢量调制

    FET 尺寸 — 封装:PowerDI5060-8 (SWP)、

    电荷泵电容器 C15 CHIPCAP 470nF 25V 10 人、X7R 0603 GCM188R71E474KA64D Murata
    GVDD 电容器 CHIPCAP 10 μ F 25V 10 人 X7R 1206 GCM319R71E106KA01D Murata
    BST 电容器 电容、陶瓷、1UF 35V X7R 0805 GCM21BR7YA105KA55L Murata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您提供的信息。  我将在接下来的 24 小时内回复您。

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    您的盖子尺寸看起来合适。 我们想查看您的原理图,以便更好地确定问题所在 — 能否与我们分享一个 pdf?

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过电子邮件共享。

    希望今天你会得到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将原理图分享给印度团队。

    请通过他们获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kiran,谢谢您 — 我们收到了原理图,将通过电子邮件/邮件跟进调试

    谢谢、

    Joel A. A. A.