工具/软件:
您好:
我知道、DRV8262 及其 EVM 采用 DDV 封装、带有大散热器。
此 EVM(DRV8262 DDV 封装)是否使用散热器作为主要散热源? 我最初想到使用 DDW 封装、我知道它的 EVM 不 需要散热器、因为它使用 PCB 的铜层来消散散热(如果我误解,请纠正我)。 如果我想正确散热、并通过使用单个 H 桥驱动有刷直流电机来驱动大约 5A 的直流电流、那么 PCB 的尺寸可能有多小? 我知道 DDW 封装是使用特定尺寸的铜(约 110mm x 80mm)进行仿真的、无散热器。 假设我有足够的空间添加散热器、是否可以使用带有外部散热器的 50mm x 50mm(采用 DDV 或 DDW)的 PCB 进行设计? 或者、是否可以为我的应用 (5A DC) 设计具有更高 PCB 层数的产品(例如,必要时为 6 层或 8 层)。 我目前没有热仿真工具、因此很难预测结果、但我想在继续设计之前了解可行性。
谢谢