This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:启动序列

Guru**** 2393945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528966/drv110-start-up-sequence

部件号:DRV110

工具/软件:

您好团队:

DRV110 是否有启动序列要求? 请参阅以下内容、当 VIN 在 EN 之前启动时、继电器 SW 无法运行。  

Tkeep 仅为 10.25mS、Isense 等于 Ihold。 你能帮助解释续集的行为吗? 谢谢。   

NG 波形:

良好的波形:

VIN = 15V

Tkeep 设置值 ≈220ms (2.2µF)

Ipeak≈1.09A

Ihold≈0.53A

Rpeak = 220kΩ

Rhold = 75kΩ

Rsense = 0.25Ω

ROSC = 100kΩ

  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您联系我们。  

    [引述 userid=“13310" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528966/drv110-start-up-sequence

    DRV110 是否有启动序列要求? 请参阅以下内容、当 VIN 在 EN 之前启动时、继电器 SW 无法运行。  

    Tkeep 仅为 10.25mS、Isense 等于 Ihold。 你能帮助解释续集的行为吗? 谢谢。   

    [/报价]

    我已经检查了您的原理图、它看起来没有问题、但您能告诉我为什么 选择了 ROSC = 100kΩ。   

    触发每个 OUT 引脚导通周期的内部 PWM 时钟信号 PWMCLK 的频率可通过连接在 OSC 和 GND 之间的外部电阻器 ROSC 进行调整。 频率与电阻值之间的函数关系如下所示。  当 OSC 直接连接到 GND 时、使用默认频率 20kHz。 下面的公式用于 计算 PWM 频率、该频率是外部固定调整电阻值(大于 160kΩ) 的)的函数。 但是、100K Ω 不在 ROSC 范围内。  

    由于 100k Ω 不在 ROSC 的范围内 、您是否将 ROSC 更改为 0 欧姆或 160k Ω、以了解时间如何变化。  

    此致、  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mojtaba。

    客户检查了于 2013、Ω 发布的数据表、发现 ROSC 范围在 修订历史记录中介于 66.67KΩ Ω 到 2MΩ。Ω 之间、并在 2016 年进行了更改。  

    最新版本的 ROSC 介于 160kΩ至2MΩ。之间。请说明为什么更改了它?

    以下是其他 2 个问题:


    [Q1]

    ROSC:100Ω~ 160kΩ 未定义、如下所示。



    因此、客户手上的 100K 欧姆样本并非都是异常的、有些 100K 欧姆样本在测试过程中正常。 即使将其更改为 50K 欧姆、其中一些还可以。  

    如果 100Kohm 确实可行、我们会感到困惑? 识别不同 ROSC 范围的数据代码是什么? 客户的系统为 RTM、自 2019 年 M/P 以来以 100K Ω ROSC 设置发货 因此、客户需要编写故障报告、请帮助提供相关支持。  

    [Q2]
    对于新版本的器件、160kΩ 是否为规格的最小值?
    由于 160kΩ 没有高精度电阻器、因此在设计中只能选择 1%的误差。 160kΩ:185.4kΩ~ 161.6kΩ。 此范围在设计中是否正常? 还是有任何建议?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您提供更多信息。 请给我几天的时间来询问这些问题、然后返回给您。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    EN 引脚用于激活栅极驱动。  当 EN 引脚电压被外部驱动器或内部上拉电阻拉高时、便开始激活。 客户在 VIN 之前无法提供 EN 的设计是否存在问题?

    数据表于 2015 年从 ROSC = 50kΩ 更新到 160kΩ。 我们发现该器件不支持低范围的 ROSC 值。  

    客户系统是何时设计的、他们是如何从 2013 年获得数据表的?  

    对于所有新设计、建议使用 160k 或更高的 ROSC 值。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks。

    它是在 2018 年之前设计的 (Delta 可以在自己的系统中使用旧的 d/s)、M/P 始于 2019 年。 此外,没有更多的信息。 与客户联系。  

    如果客户选择误差为+/–1%的  ROSC = 160kΩ、则最小 ROSC = 158.4kΩ、是否有任何问题?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的更新。  

    如果客户选择了误差为+/–1%的 ROSC = 160kΩ、则 最小 ROSC = 158.4kΩ、是否有任何问题?

    选择 ROSC = 160k Ω+/–1%时没有问题。  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    客户只是担心 158.4KOhm 是否会导致应用程序出现问题、因为它低于 160KOhm。

    但是、客户希望有更多的细节来了解问题。

    -从这个器件的功能块,为什么不合适的 ROSC 设置可能导致启动问题和保持引脚上的异常波形?

    -从这个设备的功能块,它看起来保持引脚与 PWM 和 OSC 引脚没有关系,不是吗?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的更新。  

    客户只是担心 158.4K Ω 可能会导致应用程序出现问题、因为它低于 160K Ω。

    典型的 160k Ω+/- 1% ROSC 值没有问题。  

    从该器件的功能模块中、为什么 ROSC 设置不合适、这可能导致启动问题和 KEEP 引脚上的异常波形?

    -从这个设备的功能块,它看起来保持引脚与 PWM 和 OSC 引脚没有关系,不是吗?  

    [/报价]

    预计 在 tKEEP 值电流从 Ipeak 变为 Ihold 值后、仍会发生这种 情况。但是、检查波形后发现、电流未达到峰值、这可能是由于 OSC 设置导致无法正常工作。  

    VIN 电源是如何生成的? EN 被拉至高电平或悬空、或在 0 和 1 之间切换。  

    能否在这两种条件下在 tKEEP 和 Vsense 引脚之间提供电压?

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试使用 DRV110EVM 进行测试、但他们发现附件中有问题。 请找到测试条件和波形。 期待您的评论。 非常感谢。   

    e2e.ti.com/.../DRV110EVM-Test-Report-July04.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    由于我们将通过电子邮件继续讨论、因此我将关闭此主题。  

    此致、  

    Mojtaba.