主题中讨论的其他器件: INA241A、 DRV8876、 DRV8231
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户现在希望使用 DRV8231A 作为电机驱动器。 它们具有精度要求、即 Iout < 0.05A;Error < 5mA。 Iout < 0.15A 误差、为 10mA。
DRV8231A 完全无法达到这样的精度。 您能否为我们提供一些建议、说明如何提高当前测试的准确性、从而满足客户的需求。

![]()
我想知道我们是否可以建议客户使用 I-V 转换器来测试电流。 但这会导致效率低下。 你有什么更好的建议吗?

我想知道我们应该在什么阶段建议客户使用内部 FET。 是否有功率或扭矩阈值来区分是使用内部 FET 解决方案还是外部 FET 解决方案。
BR、
Peng