This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:如何解决对于 DRV8231A 而言电流测试误差过高的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, INA241A, DRV8876, DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562762/drv8231a-how-to-solve-current-test-error-too-high-for-drv8231a

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件: INA241ADRV8876DRV8231

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户现在希望使用 DRV8231A 作为电机驱动器。 它们具有精度要求、即 Iout < 0.05A;Error < 5mA。 Iout < 0.15A 误差、为 10mA。

DRV8231A 完全无法达到这样的精度。 您能否为我们提供一些建议、说明如何提高当前测试的准确性、从而满足客户的需求。

我想知道我们是否可以建议客户使用 I-V 转换器来测试电流。 但这会导致效率低下。 你有什么更好的建议吗?   

我想知道我们应该在什么阶段建议客户使用内部 FET。 是否有功率或扭矩阈值来区分是使用内部 FET 解决方案还是外部 FET 解决方案。   

BR、

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    请允许我有时间回顾一下。 我将在明天联系我们、提供最新信息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    是的、如果电流检测精度如此高、客户似乎肯定需要使用外部解决方案。  

    我想弄清楚我们应该在哪个阶段建议客户使用内部 FET。 是否有功率或扭矩阈值来区分是使用内部 FET 还是外部 FET 解决方案。[/报价]

    我不确定这个问题与电流检测精度之间的关系。 集成式器件与外部 FET 器件的关系取决于电流能力和散热。 为了获得高电流和最佳热性能、建议使用栅极驱动器。  

    为了最佳实现外部电流检测解决方案、我将向您介绍电流检测团队来提供一些可能的解决方案。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    如果这些测试使用外部元件、由于 PWM 的原因、我建议使用 INA241。  我还会确认开关频率低于 125kHz。  否则、使用 INA296 并了解由于 VCM 变化而导致的输出瞬态。

    以下是有关数据表中 INA241A 增强型 PWM 抑制功能的一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已与 Roboorock 确认、由于浪费了布局区域、他们不想使用外部解决方案。  我们是否有一些可以校准错误的方法、包括硬件和软件方法? 这一点很重要、因为我们的客户测试 TMI8129 和 TMI8180G 具有更好的电流精度性能。  

    我已经确认 DRV8876 在电流检测方面具有更好的性能、我想了解 DRV8876 和 DRV8231 差异的原因。 是因为制造工艺还是内部结构不同?

    BR、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    我知道、使用外部解决方案并不理想、但所有的电流检测参数都集成到了器件中。 DRV8231 是硬件 (GPIO) 器件、因此不会发生软件更改、从而提高电流精度。

    他们需要多高的准确度?

    DRV8876 具有较小的电流镜调节电场 (AIPROPI)、因此具有更高的电流检测精度。  较大的比例因子不仅会放大所需的信号、还会放大输入电流中存在的任何误差或噪声。 这会导致输出电流中的绝对误差更大、从而降低电流检测电路的精度。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 当 Iout = 0.05A 时、Roborock 需要 5mA 精度;Iout = 0.15A 时、10mA 精度。

    我想知道我们能否像 AMP-ADC 信号链那样通过 SW 设置零。

    BR、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    建议客户在其特定工作条件下测试器件精度。 数据表规格跨电压和温度变化、因此在特定的工作条件下可以看到更高的精度。  

    是的、如果客户愿意、外部软件可以将其归零。  

    此致、

    David