Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001
Thread 中讨论的其他器件: DRV2911、 ULC1001
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户测试 ULC1001-DRV2911EVM 使用他们自己开发的压电模块。
他们将这个压电模块连接到 EVM 并进行了测试、尽管他们只检查了很小的振动、但清洁水或灰尘的能力并不强。
压电体的规格如下所示。
-第一谐振频率: 46.1KHz±2KHz
-工作电压:200Vpp
-阻抗:123 欧姆

您能检查一下这些问题吗?
1-1. 根据规格、我客户的压电模块是否适用于超声波镜头清洁系统?
1-2. 如果没有、压电模块的最低规格是多少?
2-1. DRV2911 或 ULC1001 是否具有可扩展所连接的压电模块谐振频率或进行频率调制的功能?
2-2. 或者、DRV2911 或 ULC1001 能否仅控制压电模块的频率范围?
3.您有 LCS-FL-RNG15 压电模块的规格吗?

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐