This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:有关压电模块的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1571189/ulc1001-drv2911evm-question-about-piezo-module

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV2911ULC1001

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户测试 ULC1001-DRV2911EVM 使用他们自己开发的压电模块。

他们将这个压电模块连接到 EVM 并进行了测试、尽管他们只检查了很小的振动、但清洁水或灰尘的能力并不强。

压电体的规格如下所示。

-第一谐振频率: 46.1KHz±2KHz

-工作电压:200Vpp

-阻抗:123 欧姆

您能检查一下这些问题吗?

1-1. 根据规格、我客户的压电模块是否适用于超声波镜头清洁系统?

1-2. 如果没有、压电模块的最低规格是多少?

2-1. DRV2911 或 ULC1001 是否具有可扩展所连接的压电模块谐振频率或进行频率调制的功能?

2-2. 或者、DRV2911 或 ULC1001 能否仅控制压电模块的频率范围?

3.您有 LCS-FL-RNG15 压电模块的规格吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个问题:

    1) 以下信息是否为仅压电模块或压电模块(压电+透镜+外壳)的测量数据?

    压电体的规格如下所示。

    -第一谐振频率: 46.1KHz±2KHz

    -工作电压:200Vpp

    -阻抗:123 欧姆

    2) 黄色和蓝色曲线之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的支持。

    很抱歉由于韩国假期过长而导致的晚退房。

    它们仅使用压电式、不包括透镜和外壳。

    我将更新黄色和蓝色曲线的含义。

    我的客户没有购买 LCS-FL-RNG15、因为它缺货。 而是测试自己的压电模块。

    其谐振频率为 43KHz、因此它们在 GUI 中设置了 38 ~50kHz、并将 EVM 上的 L1、L2 更改为 100uH。

    结果如下所示。

    黄色:J2_1、粉色:J2_2

    这里是我的问题;

    1.正极峰值电压约为 100V,负极峰值电压约为 60V。 有什么理由吗? 我预计正负电压均为 100V。

    2.我在 ULC1001-DRV2911 评估模块用户指南中看到了以下波形。

    如何使 300Vpp 像下面的波形?

    3.如果我将 2 个压电模块并联到 J2 连接器,输出电压会更低吗?

    4.我不能在 EVM 上操作模式切换(自动,水等) 如何使其正常运行?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 这可能与您使用的压电压有关。 您可以使用电阻器重试。 另请注意、不要使压电体过驱超过其额定值。  

    2) 这要求您修改电感器、以便输出端 LC 滤波器的谐振频率接近 43kHz。  

    3) 电压应该相同,但不建议这样做。 I/V 检测无法区分负载数量。  

    4) 这需要客户有一个工作模块(镜头+压电式)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的支持。

    首先、我分享了客户的压电式设置的图片。 压电#1 和压电#2 是他们自己开发的模块。

    1) 这可能与您使用的压电压有关。 您可以使用电阻器重试。 另请注意、不要使压电体过驱超过其额定值。

    ->您能解释一下使用电阻器进行测试的更多信息吗? 我可以找到任何参考文档吗?

    4) 这需要客户有一个工作模块(镜头+压电式)。

    ->我认为客户已经有了工作模块(镜头+压电式)。 如何操作这些开关?

    或者、如果图片中有任何错误的设置、您可以做出一些调整吗?

    请检查此问题。谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、  

    压电体是电容式器件、因此驱动该器件比纯阻性负载更复杂。 因此我建议在开始时使用电阻器进行实验测试。

    双压电系统与 TI 的原型设计大不相同。 TI 原型设计仅使用环形压电体。 客户的压电板似乎由两块矩形压电板组成。 我不熟悉他们的系统如何工作。 也许客户需要弄清楚正确驱动系统所需的驱动信号、以便我们可以帮助 设置 来自 EVM 的信号。