请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2625EVM-CT您好:
我通过 USB 连接使用 Haptics Control Console 和 DRV2625EVM-CT。
运行良好。
然后、我尝试更新 DRV2625EVM-CT 的固件。 

根据说明、我将 EVM 设为 BSL 器件模式以进行固件更新
我选择“DRV2625EVM-CT-1p.10.txt"作为“作为要更新的固件。
但更新失败。
然后我无法再使用 EVM 板、因为它不起作用。
我想知道如何使 EVM 板恢复正常。