This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:固件更新后它不工作

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1577411/drv2625evm-ct-it-didn-t-work-after-the-fw-update

部件号:DRV2625EVM-CT


您好:

我通过 USB 连接使用 Haptics Control Console 和 DRV2625EVM-CT。
运行良好。

然后、我尝试更新 DRV2625EVM-CT 的固件。
image.png

image.png
根据说明、我将 EVM 设为 BSL 器件模式以进行固件更新
我选择“DRV2625EVM-CT-1p.10.txt"作为“作为要更新的固件。
但更新失败。
然后我无法再使用 EVM 板、因为它不起作用。

我想知道如何使 EVM 板恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经多次尝试通过点击“Reset"按钮“按钮来重置 EVM 板。
    但也不起作用。

    我将 USB 电缆插入笔记本电脑的另一个 USB 端口。
    但我不知道为什么。

    我重试更新固件后成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、很高兴知道固件已更新且运行良好! 听起来这是 USB 端口识别问题。