This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201A:有关输入和输出电压及电流的查询。

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581004/drv201a-query-related-to-input-and-output-voltage-and-current

器件型号: DRV201A

尊敬的 TI:  
   当提供 3.7V 作为输入时、我们需要实现 102mA 的输出电流。 但是、我们无法获得所需的 102mA 输出电流。 我们还列出了输入电压和电流以及相应的输出电压和电流。 当以 3.7V 作为输入时、您能否帮助我们实现 102mA 输出电流?

输入电压 (V) Iin (mA) VOUT (V) 输出电流 (mA)
3.3 74 2.98 77.4.
3.5 78 3.41. 84.2.
3.7. 84 3.61. 88.5.
3.9. 88 3.74 93.
4.2. 96 4.12 100
4.4. 97 4.21 101.3.
4.6. 97 4.25 101.4

我们还会附加寄存器配置以供您参考。

寄存器 地址(十六进制) Name 配置的值
1. 01. 未使用 未使用
2. 02. 控制 0000 0010
3. 03. VCM_CURRENT_MSB 0000 0011
4. 04. VCM_CURRENT_LSB 1111 1111
5. 05 链路状态 未使用
6. 06 消耗量 0000 0101
7. 07 VCM_FREQ 1000 0000

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您分享信息。  

    对我来说,这是一个很好的选择。  

    1 — 客户设置中的输入电容器是什么。  

    2:您可以试试线性模式吗?  

    6. 06 消耗量 0000 0101

     

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  
    输入电容器为 1 µF 和 0.1 µF。
    2.在线性模式下、我们观察到上表中所示的相同图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     

    2.在线性模式下、我们观察到上表中所示的相同模式

    在线性模式下、Iin 电流的图形是否与上述相同?

    您使用的是 DRV201AEVM 还是客户设置?  

    您是否测试了更改  VCM_CURRENT 电平以查看其是否影响了输出电流?  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 TI:       

    线性模式下、Iin 电流的模式是否与上述模式相同?

     1.是的。

    您使用的是 DRV201AEVM 还是客户设置?  [/报价]

    2. 客户设置。

    [引述 userid=“640191" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581004/drv201a-query-related-to-input-and-output-voltage-and-current/6093678

    您是否测试了更改  VCM_CURRENT 电平以查看其是否影响了输出电流?  

    [/报价]

    3、是的、更改 VCM_CURRENT 时、我们观察到输出电流的相应变化。 上表中显示的 V (OUT) 和 I (OUT) 值是在 VCM_CURRENT 设置为其最大值的情况下测量的、该值对应于:

    VCM_CURRENT_MSB 0000 0011
    VCM_CURRENT_LSB 1111 1111

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [quote userid=“592938" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581004/drv201a-query-related-to-input-and-output-voltage-and-current/6106319
    在线性模式下、Iin 电流的图形是否与上述相同?

     1.是的

    [quote userid=“592938" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1581004/drv201a-query-related-to-input-and-output-voltage-and-current
    输入电压 (V) Iin (mA) VOUT (V) 输出电流 (mA)
    3.3 74 2.98 77.4.
    3.5 78 3.41. 84.2.
    3.7. 84 3.61. 88.5.
    3.9. 88 3.74 93.
    4.2. 96 4.12 100
    4.4. 97 4.21 101.3.
    4.6. 97 4.25 101.4
    [/报价]

    对于线性模式、输入和输出应相互跟随。 上面的选项卡对我来说看起来像 PWM 模式。 当您用线性模式捕获了值时、似乎写入了错误的 I2C。 请确保寄存器 设置正确。  

    最好的注意、  

    Mojtaba.