器件型号: DRV201A
尊敬的 TI:
当提供 3.7V 作为输入时、我们需要实现 102mA 的输出电流。 但是、我们无法获得所需的 102mA 输出电流。 我们还列出了输入电压和电流以及相应的输出电压和电流。 当以 3.7V 作为输入时、您能否帮助我们实现 102mA 输出电流?
| 输入电压 (V) | Iin (mA) | VOUT (V) | 输出电流 (mA) |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 74 | 2.98 | 77.4. |
| 3.5 | 78 | 3.41. | 84.2. |
| 3.7. | 84 | 3.61. | 88.5. |
| 3.9. | 88 | 3.74 | 93. |
| 4.2. | 96 | 4.12 | 100 |
| 4.4. | 97 | 4.21 | 101.3. |
| 4.6. | 97 | 4.25 | 101.4 |
我们还会附加寄存器配置以供您参考。
| 寄存器 | 地址(十六进制) | Name | 配置的值 |
|---|---|---|---|
| 1. | 01. | 未使用 | 未使用 |
| 2. | 02. | 控制 | 0000 0010 |
| 3. | 03. | VCM_CURRENT_MSB | 0000 0011 |
| 4. | 04. | VCM_CURRENT_LSB | 1111 1111 |
| 5. | 05 | 链路状态 | 未使用 |
| 6. | 06 | 消耗量 | 0000 0101 |
| 7. | 07 | VCM_FREQ | 1000 0000 |