This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:为什么 SDO 最大输出逻辑低电平电压为 0.3V、而不是 0V?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587455/drv3946-q1-why-sdo-max-output-logic-low-voltage-is-0-3v-not-0v

器件型号: DRV3946-Q1

尊敬的专家:

客户测试 DRV3946 SDO 输出低电压为 0.26V。 SDO 是推挽式架构。  您能否帮助检查是否存在内部电阻器、以及为什么 SDO 低电压为 0.3V、而不是 0V?

为了更详细地表达客户的问题、 我绘制了简单的电路。 客户测试 R2 电压以获得灌电流。 它们还会探测 SDO 低逻辑电压 IN 引脚。 根据计算结果、它们得到内部阻抗为 127 欧姆。 因此、他们想知道 SDO 中是否存在真正的内部电阻器。 如果不是、为什么我们设计 0.3V 作为最大 SDO 输出低电压。

c35c0108-0825-4b1d-8155-77b9d1849cfa.PNG

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    感谢您问这个问题。 以下是我的评论

    在 实际系统图中、R1 应直接连接到 SDO 引脚、R2 应从 SDO 连接到 MCU 侧。 如果这有道理、请告诉我。

    回到低电压、我查看了表征数据来查看实际数字、看起来远低于 300mV。 直方图显示、批次、温度等范围内的电压小于 30mV  

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    是的、您是对的。 R2 通过电平转换器连接到 MCU。 我知道实际测试数据低于 300mV。 实际上、客户无法理解为什么低逻辑电压不是 0V 或 0.1V。 他们认为 SDO 的内部部分有一个电阻器、如 R1 出口。 您能否帮助进行检查、并从内部电路方面找出导致 0.3V 退出的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    低侧 FET 上会有一些电阻、导致出现此电压。 如前所述、实际器件电压实际上远低于 300mV。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ibinu,

    感谢您阐明电压。 您有电阻值吗? 是关于 100Ω 等级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、北大、从数据来看、它看起来大约是 60 欧姆。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ibinu。