器件型号: DRV3946-Q1
尊敬的专家:
客户测试 DRV3946 SDO 输出低电压为 0.26V。 SDO 是推挽式架构。 您能否帮助检查是否存在内部电阻器、以及为什么 SDO 低电压为 0.3V、而不是 0V?
为了更详细地表达客户的问题、 我绘制了简单的电路。 客户测试 R2 电压以获得灌电流。 它们还会探测 SDO 低逻辑电压 IN 引脚。 根据计算结果、它们得到内部阻抗为 127 欧姆。 因此、他们想知道 SDO 中是否存在真正的内部电阻器。 如果不是、为什么我们设计 0.3V 作为最大 SDO 输出低电压。