Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM
器件型号: MCF8329A
主题: MCF8329EVM 中讨论的其他器件
大家好:
我正在使用定制电路板 MCF8329A 电机控制器 IC 。 我也有 MCF8329EVM 、并且具有相同的电机和相同的参数设置、EVM 运行良好。 但是、在我的定制电路板上、我一直面临着问题。
我遇到的故障包括:(启动前,电机会在很短的时间内抖动,然后停止。)
- OCP_VDS_FAULT
- DRIVER_FAULT
为低功耗 VDS_OCP_FAULT ,我开始得到其他故障,如:(这一点,电动机只是持续抖动更长,直到故障发生。
- CONTROLLER_FAULT
- ABEMF_FAULT
- OCP_SNS_FAULT
- HW_LOCK_ILIMIT
进一步禁用这些功能最终会导致 APP_RESET 、这使我怀疑可能发生击穿情况。 (我不确定,但板上的 DSP 也会关闭。 我有一个用于控制的 SM320F28335、我从中提供了 DRV_OFF、WAKE 和 DIR。 我已将 I2C 直接连接到 EVM、以便可以使用 GUI 更轻松地进行配置。)
我附加了一个 部分原理图 IC 周围电路的测量值、以供您回顾。 请注意、我们所做的奇怪事情之一是将电流分流器连接到我所附文件第 2 页上的另一个 INA190A1 芯片。 另请注意、50m Ω(R27) 电流分流器已替换为 5m Ω 分流器、并添加了一个与 C130 并联的 1000uF 50V 电解电容器、以解决该问题。 您能帮我检查设计是否有问题、或者提供可能导致这些故障的原因吗?
如果您对硬件设计中的任何要求或此 IC 的常见缺陷提供了任何指导、我们将不胜感激。
提前感谢!
此致
Anubhav M
寄存器数据:
mct8329a_dheyasmotor_20260108_1731.txt
PCB 器件放置: