This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 启动 OCP 问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605178/mcf8329a-mcf8329a-startup-ocp-issue

器件型号: MCF8329A
主题: MCF8329EVM 中讨论的其他器件

大家好:

我正在使用定制电路板 MCF8329A 电机控制器 IC 。 我也有 MCF8329EVM 、并且具有相同的电机和相同的参数设置、EVM 运行良好。 但是、在我的定制电路板上、我一直面临着问题。

我遇到的故障包括:(启动前,电机会在很短的时间内抖动,然后停止。)

  • OCP_VDS_FAULT
  • DRIVER_FAULT

为低功耗 VDS_OCP_FAULT ,我开始得到其他故障,如:(这一点,电动机只是持续抖动更长,直到故障发生。

  • CONTROLLER_FAULT
  • ABEMF_FAULT
  • OCP_SNS_FAULT
  • HW_LOCK_ILIMIT

进一步禁用这些功能最终会导致 APP_RESET 、这使我怀疑可能发生击穿情况。 (我不确定,但板上的 DSP 也会关闭。 我有一个用于控制的 SM320F28335、我从中提供了 DRV_OFF、WAKE 和 DIR。 我已将 I2C 直接连接到 EVM、以便可以使用 GUI 更轻松地进行配置。)

我附加了一个 部分原理图 IC 周围电路的测量值、以供您回顾。 请注意、我们所做的奇怪事情之一是将电流分流器连接到我所附文件第 2 页上的另一个 INA190A1 芯片。  另请注意、50m Ω(R27) 电流分流器已替换为 5m Ω 分流器、并添加了一个与 C130 并联的 1000uF 50V 电解电容器、以解决该问题。 您能帮我检查设计是否有问题、或者提供可能导致这些故障的原因吗?

如果您对硬件设计中的任何要求或此 IC 的常见缺陷提供了任何指导、我们将不胜感激。

mcf8329a-ckt.pdf 

提前感谢!

此致
Anubhav M

寄存器数据:

mct8329a_dheyasmotor_20260108_1731.txt

PCB 器件放置: ecu-v2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubhav:

    对于“表 7-1“中突出显示的所有器件稳压器输出、请使用建议的电容值。 MCF8329A 外部元件“

    分流电阻器的内部寄生 电感值可能会影响器件电流检测精度、请使用寄生电感较小 (<5nH) 的分流电阻器。

    什么是 PWM 死区时间 (DIG_DEAD_TIME) 配置? 尝试增加死区时间 (500ns) 并检查运行情况。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    感谢您发送编修。 我们将尝试为所有稳压器输出使用建议的电容值、如表 7-1 中重点介绍。 MCF8329A 外部元件并返回给您以显示结果。

    关于 PWM 死区时间、当前在进行配置 500ns 。 您是否建议进一步提高?

    我们使用的电流分流器专为直流功率测量而设计、看起来在选择过程中遗漏了器件的详细信息、我将尝试采购与 EVM 相同的分流器。

    如果您需要我们方面的任何其他详细信息、请告诉我。

    此致、
    Anubhav

    PFA 是我们目前使用的分流器数据表。

    e2e.ti.com/.../RESI_2D00_PEWF2512F5L00Q9_2D00_5mOhm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dhinesh!

    我们根据数据表中的建议更改了电容器、但观察到了相同的行为。
    接下来看看下一个可疑的电流分流器:
    如前所述、分流电阻器可能具有较高的寄生电感、这可能导致电压尖峰并触发 OCP 输入(1.0V 时的最大电压)。 在使用 5mΩ 分流器以 500A/s 的速度对齐和双对齐预启动期间观察到了该情况。


    作为参考、在具有 1mΩ 分流器的 EVM 上、电压约为 600mV 或更低。 通过缩放、5mΩ 等效值最大约为 3000mV 请参阅下面从 EVM 获取的随附波形。


    我们要求使用更好的分流器、并将使用这些分流器进行测试。 同时、如果您对如何降低启动电流有任何建议(即使它会影响性能)、我们将非常感激。

    此致、
    Anubhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubhav:

    请提供示波器在对齐过程中的电机相电流捕获以及相应的调优文件以供 审阅。

    请验证并确认 LSS 信号不干扰检测信号路径 (SP 和 SN)。 这种隔离对于精确的电流检测和系统性能至关重要

    谢谢、

    Dhinesh