This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:BLDC 电机相位和奇怪的行为

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608848/mct8316z-bldc-motor-phases-and-weird-behaviour

器件型号: MCT8316Z

您好、

我将使用 MCT8316Z(SPI 版本)BLDC 电机控制器、通过数字霍尔效应传感器控制无刷电机。 我的原理图(相信)遵循 EVM 和参考设计、非常普通。 我使用确认为 20kHz 的 PWM 信号来控制电机、我可以看到速度随占空比的变化而变化。 霍尔效应传感器还会输出干净的信号。 到目前为止一切顺利。  


但是、电机会产生很大的噪音、并且经常会由于相位上的电压“丑陋“而达到过流限制。 这些都不符合我预期的模式、也不符合其他电机控制器的模式。 我哪里出错了?  

请参阅原理图和示波器图像。  

通道 0、1、2 = PhsAE A、B、C、通道 3、4、5 =霍尔 A、B、C

image.png

image.png

我本来期望相位和信号如下所示:  

image.png

 

 

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    能否使用 R36、R37 分压器再次测试来降低 ILIMIT 值?

    我将在明天之前分享更多的检查点。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会推荐什么电阻值以及什么的基准电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过向 16k 并联添加 50k Ω 来降低 ilimit、从而在 Ilimit 上产生 12k + 10k 电阻器和 1.5V 电压。  

    它可能看起来在相位上稍微好一点,但仍然没有平滑的运动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    我将验证这一点、ASR、AAR 设置如何?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.