Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z
器件型号: MCT8316Z
您好、
我将使用 MCT8316Z(SPI 版本)BLDC 电机控制器、通过数字霍尔效应传感器控制无刷电机。 我的原理图(相信)遵循 EVM 和参考设计、非常普通。 我使用确认为 20kHz 的 PWM 信号来控制电机、我可以看到速度随占空比的变化而变化。 霍尔效应传感器还会输出干净的信号。 到目前为止一切顺利。
但是、电机会产生很大的噪音、并且经常会由于相位上的电压“丑陋“而达到过流限制。 这些都不符合我预期的模式、也不符合其他电机控制器的模式。 我哪里出错了?
请参阅原理图和示波器图像。
通道 0、1、2 = PhsAE A、B、C、通道 3、4、5 =霍尔 A、B、C 

我本来期望相位和信号如下所示:

谢谢你