Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
器件型号: DRV8323
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
器件型号: DRV8323
您好:
这是一个有趣的问题。 我以前没有遇到过这样的问题:具有相同原理图/布局的器件消耗不同大小的电流。
我注意到、您说有一个 3.3V 转换信号、然后提供给引脚 VREF 和 DVDD。 但是、DVDD 引脚是输出引脚、不应由外部 3.3V 电源供电。
DVDD 引脚是 DRV8323 内部 LDO 的输出。
我想、如果您在该输出引脚上提供外部电压确实如此、这可能会导致奇怪的行为。
请尝试删除该连接并查看行为是否已修复。
谢谢、
Joseph
您好:
板的热像图在这里会非常有用。 您是否有机会使用热像仪/成像工具? 我很想知道电路板的哪些部分在运行时会发热。 例如、DRV 器件还有其他东西吗? MOSFET、LDO、功率元件等以及您在这里看到的温度幅度。
它跟踪到、如果器件在换成不同的板时运行温度更高、运行温度仍然更高?
为了让我检查内部数据值、您是否能够 提供一个包含以下信息的表:
1.通电时的器件电流消耗、使能低电平
2.加电时的设备电流消耗,使能高
3.电路板上电后的温度+使能高电平
4、运行短时间后的温度
谢谢、
Joseph
您好:
我知道配接电路板的情况使热成像变得困难。 主要是、我想看看两个器件之间温度差异的幅度。
或许可以解决的办法是使用长导线连接堆叠的电路板、这样可以留出一些空间来将它们分开、同时仍保持电气连接。 我不确定这样是否可行、但这样可以节省制造新测试板的工作量。 否则、我在等待测试完成时没有问题。 任何热成像都请花费您所需的所有时间。
同时、是否可以获得.007 和.012 设备之间的测试 1 和测试 2 的一些数据?
感谢您的合作、
Joseph
您好、测试完成后、我们发现以下内容:
对于未连接控制板的低电流板、主要发热元件是 DRV8323;连接控制板时、主要发热元件为 DRV8323 和 LDO。 在没有控制板的情况下短时间上电时、DRV8323 的温度约为 35°C;在连接控制板的情况下、DRV8323 的温度在相同的短时间上电条件下可达到 73°C 左右。
对于未连接控制板的大电流板、主要热源是 LDO 和 DRV8323、在连接控制板时保持不变。 在没有控制板的情况下短时间上电时、LDO 和 DRV8323 都围绕 35°C;在连接控制板的情况下、它们的温度会在相同的短时间上电条件下上升至 75°C 左右。