This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:有关 drv8889 TRQ 计数的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611820/drv8889-q1-questions-about-trq-count-of-drv8889

器件型号: DRV8889-Q1

你好。

感谢 TI 公司回答每个问题。

我制造的是 Drv8889 产品、它使用 4000pps 1/8 步长压摆 35V、工作电压为 9V 至 16V。

我最近了解到、当连接到特定电压下的负载时、TRQ 计数会野生运行。

例如、如果是 200,201,199,200、200、 200in cw、它像 200, 50, 0, 77, 100,200 in CCW。 4000PPS 速度很快、但我正在读取 TRQ 计数、每 4ms 更新一次。

如果这是连续第 5 次,我看它是一个摊位.

我在 12V 附近开始遇到问题、从 13V 到 16V 的 TRQ 计数正在飞行、但没有问题。

我在寻找一个设置、发现如果将压摆率从 12V 更改为 10V、它会接近零、但它在 80 左右是恒定的。 CW 为 80、80、81、79、80、 81《特定常规武器公约》是 81、81、81、81、79、 以此类推。

但这离 255 还远。 我阅读了数据表、发现 TRQ 计数越高、结果越好、对吧?

或者这是一个有问题的数字吗? 或者、如果我在使用时失速阈值降低到足以适应该数字、那么对其进行控制是否没有问题??  

 

我~在 9~10V 时施加 35V 的压摆、在 10 16V 时施加 10V 的压摆。 这是正确的控制方法吗? 我不擅长控制步进电机、因此我不知道对每个电压执行不同的转换是否正确。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、

    感谢您的跟进。  

    [报价 userid=“630110" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611820/drv8889-q1-questions-about-trq-count-of-drv8889

    我在寻找一个设置、发现如果将压摆率从 12V 更改为 10V、它会接近零、但它在 80 左右是恒定的。 CW 为 80、80、81、79、80、 81《特定常规武器公约》是 81、81、81、81、79、 以此类推。

    但这离 255 还远。 我阅读了数据表、发现 TRQ 计数越高、结果越好、对吧?

    或者这是个问题吗? 或者、如果我在使用时失速阈值降低到足以适应该数字、那么对其进行控制是否没有问题??  [/报价]

    根据我们针对各种步进电机观察到的数量、您在 80 左右提到的数字非常不错。 在此图中、您可以使用约 25 至 40 的检测阈值。

    扭矩计数取决于电机参数 L、R 及其 BEMF 常数、工作速度和微步进模式。 如果您看到 200 以上区域的扭矩计数、则可能是同一电机的值不足导致的。 DRV8889-Q1 失速计数对电源电压很敏感、对于某些低于 10V 的高直流电阻电机、可能会发生这种类型的高计数、并且失速检测不可靠。  

    [引述 userid=“630110" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611820/drv8889-q1-questions-about-trq-count-of-drv8889~]我想对 9~10V 应用 35V 压摆率、对 10 16V 应用 10V 压摆率。 这是正确的控制方法吗? 我不擅长控制步进电机、因此我不知道对每个电压执行不同的转换是否正确。

    没关系。 但是、与 10V 至 16V 的运行电压相比、在 9V 至 10V 的电压下运行时、似乎可能无法提供一致的失速检测结果。 出于失速检测目的、最好避免 9V 运行。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您的意思是、超过 200 的值相当不可靠??

    而高于 200 的值几乎是恒定的。 当然、当限位器以机械方式接触限位器时、该值会下降并检测到失速。 这是不应该使用的 TRQ 计数吗?

    我认为高 TRQ 是一件好事,所以我只想看看如何建立一个高数字。

    这是否意味着 TRQ 计数是高电平还是低电平、但该值不会发生变化、而是恒定值是电机驱动器输出正确且稳定?

    我也需要 9V 面积。 我知道 B 相中每个电机绕组的电阻约为 4.4 欧姆

    是否有时间需要正确设置压摆率? 电压越低、10V 越优于 35V。

    这是 10V、35V 压摆率时的 TRQ 近似平均值。 我不知道是否正确测量、但请注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、

    您是否表示超过 200 的值相当不可靠?

    是、值超过 200 表示扭矩计数异常,这在特定条件下会发生 — 电机线圈电阻> 10Ω 、VM < 10V、电机转速更快等  

    当然、当挡板以机械方式接触挡板时、该值会下降并检测到挡板。 是否应该使用 TRQ 计数?

    这是好的部分。 尽管无失速扭矩计数异常、但在电机失速后便变为正常状态。 因此、这就可用了。 只需注意的是、该电机的扭矩计数的正常范围约为 80。 选择失速阈值时、必须确保在较高计数和正常计数的情况下检测失速。  

    这是否意味着 TRQ 计数是高电平还是低电平、但该值不会随机增加、但常数值是指电机驱动器输出正确且稳定?

    是正确的、~80 范围内的常数值似乎是正确的稳定计数。

    [报价 userid=“630110" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611820/drv8889-q1-questions-about-trq-count-of-drv8889/6212464

    是否有时间需要正确设置压摆率? 电压越低、10V 越优于 35V。

    [/报价]

    我假设在这些情况下、电机以  4000pps 1/8 步长运行。  

    我还需要 9V 区域。 我知道 B 相中每个电机绕组的电阻约为 4.4 欧姆。[/报价]

    您能否与 9V、12V 和 16V 的线圈电流波形共享。电流设置是什么? 是否等于所有这些电压的当前纯净正弦波? 电流幅度的当前设置是多少? 有时、将电流降低 10%至 20%也会提高扭矩计数。 您也可以尝试这种方法。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    确认电机线圈电阻约为 4.4 欧姆。
    当电机以特定电压旋转时、有 200 个 TRQ 计数、但当电机接触仪器的止动器时、通过降低该值来按预期检测失速是正确的。

    但是、现在、在 13.2V 的正常情况下、附加问题似乎运行良好、这是低温和高温环境下的一个问题。
    我目前直接从 TRQ 计数读取 SW 逻辑配置、并将失速阈值确定为失速、如果停止电机的时间为 40 或更少+ 5 次。
    我们的测试环境从室温开始、一直下降到零下 40 摄氏度、然后上升到 85 摄氏度的高温。
    在低温环境下、可快速检测到故障、而高温环境尚未达到。
    在低温和高温环境中、是否有什么可以补充电机 IC 设置?

    VREF 提供大约 3.2x V
    但如果我更改此设置、我想我必须再次找到所有设置、但这并不容易、因为我现在已经耗尽了时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、

    但是、该附加问题现在似乎在 13.2V 的正常情况下运行良好、这在低温和高温环境下是一个问题。
    我目前直接从 TRQ 计数读取 SW 逻辑配置、并将失速阈值确定为失速、如果停止电机的时间为 40 或更少+ 5 次。
    我们的测试环境从室温开始、一直下降到零下 40 摄氏度、然后上升到 85 摄氏度的高温。
    在低温环境下、可快速检测到故障、而高温环境尚未达到。
    在低温和高温环境中、是否有什么可以补充电机 IC 设置??

    这可能是由于机械性能、摩擦等在低温下运行。 可能需要具有更大的电机电流(更改 TRQ_DAC?) 在较低温度下、以补偿由于低温下摩擦增加而导致的电机本身的扭矩损失。

    同样、在较高的温度下、永磁体的磁性会降低、并可能降低 BEMF 电压。 额外的铜线圈电阻也会随温度而变化。 除芯片性能外、这些影响低温或高温变化的外部因素也是如此。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我们无法检测到任何温度变化。
    我可以用软件解决这个问题吗?
    VREF 已使用最大值 3.27V、TRQ_DAC 使用 43.75%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我意味着增加或减少 TRQ_DAC 并观察其影响。 对于某些电机、较低的电流设置在某些电机中效果更好、较高的电流设置效果更好。 无需更改 VREF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 13.2V 下使用压摆 35 时、自然不会在低温和高温下出现问题。 它不会经常停止这种工作。 尽管 TRQ 值不稳定、但它们在这里和那里印刷的不规律、例如 200、40、70 和 150。
    更改 IC 的设置(例如更改 DAC 的值或更改压摆率)肯定会影响其可操作性、但我不想更改 DAC、因为它可能会超过或降低我当前所需的扭矩。

    此外、在当前的低温–40°C 和高温 90°C 重复测试期间、该产品已确认可保持在–40°C 以内、但 TRQ 值在 90°C 高温时突然达到零。
    如果 IC 自行关闭、TRQ 计数变为 0??
    TRQ 计数在变为零后立即返回。 我想知道这是自动恢复、还是与 SW 逻辑的关系或电机错误。
    我设置 CTRL4、通过向 SPI 发送 0x0C3E 来自动恢复。

    我无法在腔室中测量 90 度的电机温度、但执行器是密封的。 是否有任何方法可以查看是否已关闭??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、在当前的低温–40C 和高温 90C 重复测试中、产品已确认可保持在–40C 以下、但 TRQ 值在 90C 以上时突然达到零。
    如果 IC 自行关闭、TRQ 计数变为 0??
    TRQ 计数在变为零后立即返回。 我想知道这是自动恢复、还是与 SW 逻辑的关系或电机错误。
    我将 CTRL4 设置为通过向 SPI 发送 0x0C3E 来自动恢复。

    如果电机以预期电流波形正常运行、TRQ_COUNT 变为 0 可能与 IC 关断和自动恢复无关。 此外、除非在此期间发生热 TSD、过流 OCP、VM 或 VCP 欠压情况、否则 IC 不会关断。  

    因此、可能是外部 条件导致 TRQ_COUNT 下降。  

    我无法在腔室中测量 90 度的电机温度、但执行器是密封的。 是否有任何方法可以查看是否已关闭??

    是否可以测量电机电流? 如果无法实现、您可以通过 VM 电源监控电流并记录它、以查看问题发生时电流是否下降。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SW 逻辑相同时、与失速检测相关的功能的性能能否在高温或低温下发生变化? 例如、TRQ 计数更新很慢。

    假定的原因是运行了超范围 SW 逻辑、因为电机持续旋转、因为失速检测很晚、并且测量仪器范围的阶跃值被认为已超出范围。

    如果你的想法是正确的

    如果收到低温或高温警告并按 1 消失、SPI 中的 Th 是否会自动下降到零?

    如果为 1、我将使用此值使失速检测更加敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、

    当 SW 逻辑相同时、与失速检测相关的函数的性能是否会在高温或低温下发生变化? 例如、TRQ 计数更新很慢。

    这些是使用内部时序运行的数字功能。 更新速率不会随温度严重变化。  

    假定的原因是操作了超范围 SW 逻辑、因为电机由于失速检测延迟而保持旋转、并且测量仪器范围的阶跃值被认为已超出范围。

    步进电机的磁特性及其线圈电阻随温度变化。 这可能会在正常运行和失速条件下影响扭矩计数、如果扭矩计数与当前的失速阈值不一致、则可能影响失速条件检测。 是否有任何板载无源器件对温度变化敏感?

    如果收到低温或高温警告并按 1 消失、SPI 中的 Th 是否会自动降至零?

    我假设您指的是扭矩计数。 不、不应该是这样。 UTW 和 OTW 完全基于 IC 的结温、只是一个指标。 这些不会影响器件运行。

    此致、Murugavel