This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353–方向改变期间在高电流下触发栅极波形失真和 nFAULT

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610180/drv8353-drv8353-gate-waveform-distortion-and-nfault-triggered-at-high-current-during-direction-change

器件型号: DRV8353

Device Information

  • 器件: DRV8353HRTAT

  • 应用: 三相逆变器/旋转电机驱动器

  • 电机电流: 高达~40A


问题描述

我们遇到的问题 栅极波形失真和 nFAULT 触发 使用 DRV8353HRTAT 时。

电机相电流达到近似值时的相位噪声 40A 、异常 栅极波形失真 观察、然后观察 nFAULT 信号被置位

测量设置

  • 通道 1(黄色): GHA–SHA

  • 通道 2(蓝色): GLA–水疗

  • CH4(绿色): A 相电流


观察到的行为

  • 出现问题 在电机方向反转期间释放

  • 在方向改变期间产生最大相电流 、并观察到问题 超过 20 毫伏 、当电流开始减小时。

  • 事件序列如下:

    1. 首先发生 GLA 波形失真

    2. 下面是 GHA 波形失真

    3. 栅极电压下降 水平以下而增加

    4. 触发 nFAULT 可能是由于欠压或保护逻辑

在这种情况下、失真的栅极波形似乎不足以正确驱动 MOSFET。


疑似根本原因(初步)

我们怀疑以下一个或多个因素可能是影响因素:

  • 高 di/dt 条件下的栅极驱动强度不足

  • 引起的失真 接地反弹或源电感

  • 快速电流转换期间的米勒耦合

  • 方向反转期间的自举电源 (VCP/VM) 不稳定

  • 与布局相关的寄生电感影响栅极环路完整性


问题

  1. 什么是 最可能的根本原因 在高电流和方向反转条件下的栅极波形失真?

  2. 此行为是否与以下内容相关:

    • 栅极驱动器电流限制

    • VDS 保护

    • UVLO 或自举刷新问题?

  3. 事件 设计或布局改进 是否建议缓解此问题?

    • 栅极电阻优化

    • 单独的导通/关断电阻器

    • 使用 RC 缓冲器或米勒钳位

    • PGND/AGND 处理

  4. 有任何问题 已知应用手册或 EVM 波形 是否显示了相似电流电平下的稳定栅极驱动行为?


它的格式

  • 随附原理图和波形捕获图以供参考。

  • 如有需要、可提供进一步的测量。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能尝试重新附加原理图和波形吗? 我看不到帖子附带的任何内容。

    至于我最初的想法、在看到行为之前、您列出的所有潜在根本原因都可能影响行为。 我想了解您选择的 IDRIVE 栅极驱动电流设置。  

    此外、由于您提到 nFAULT 正在触发、因此它可能与保护相关。 如果自举电容器未在高电流条件下正确充电、则可能是 VDS 或 BST 欠压。

    再次、请重新附加补充材料、以便我可以检查波形和原理图。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的文件。

    nFAULT 运行预计由引起 GDF(栅极驱动故障)

    此外、如下文答复中所述、也有 不会发生 VDS、BST 或其他电源降至 UVLO 电平的情况

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Gate.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的一种理论是、当您增加流经 MOSFET 的电流时、结温会升高、因此会导致 MOSFET 的 Rdson 轻微升高。  

    因此、由于 Rdson 值跳变、这可能会导致 VDS 过流保护提前跳闸。 您能否尝试提高 VDS 过流水平并看看问题是否仍然发生?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    我们已经通过测试了此场景 增加 VDS 过流阈值
    VDS 过流电平升高至 0.4V 、对应于近似值 200A. 、以考虑由于结温升高而导致的 MOSFET RDS (ON) 的潜在增加。

    但是、即使 VDS 过流阈值设置为这一更高水平、我们仍然可以观察到 nFAULT 置位和栅极波形失真相同 CAN SIC 器件。
    这表明 nFAULT 事件是这样的 并非仅由 RDS (ON) 增加引起的过早 VDS 过流检测而触发

    基于这一结果、我们认为可能涉及另一种保护机制(或保护之间的交互)。
    您能否告知、接下来应该研究哪些其他保护功能(例如栅极驱动欠压,电荷泵行为,VGLS/VCP 相关保护或换向期间的瞬态情况)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提高 VDS 阈值进行确认。 我们可以继续在其他地方寻找根本原因。

    我对实际 nFAULT 引脚在发生该行为期间的行为感兴趣。 我想看看故障是否正在重试、或者是否似乎被锁存。 如果您可提供包含 nFAULT(而非 CPH-CPL 信号)的波形、这会很有帮助。

    波形另一个有趣的方面是在 GHA 上看到的突降。 看起来您希望以大约 70%或 80%的占空比运行、但当 GHA 波形应为高电平时、它会持续下降。 我也想在这些骤降期间看到故障信号。

    谢谢、

    Joseph