This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:芯片烧毁

Guru**** 2814305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614340/drv8703-q1-chip-burns-out

器件型号: DRV8703-Q1

您好!

我遇到了一个问题:芯片持续出现故障—要么立即发生故障、要么一段时间后发生故障。 芯片驱动器通过 MOSFET 晶体管连接到电机、但电机不在运行、因此驱动器不受控制。 24V 线路由 TVS 二极管保护。    然后电阻器 R1、R7 和 R8 会变得非常热并出现故障。   然后芯片本身在几乎所有引脚上都会短路。 MOSFET 晶体管正常、不要出现故障。 这里有 G 和 PG 两个接地端、它们在一个点短接。 当连接 24V 电池时、芯片通常无法正常工作。 上一次、我们使用电源为其供电、随后仅因未使用而自行失败。 帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:  

    感谢 您的提问。 请通过以下问题帮助我更好地了解情况。  

    这是新设计还是旧设计? TI 是否审查了原理图?

    2-当该问题启动时、设备中是否有任何变化导致该问题?

    3 — 关于原理图,您能告诉我:

      答:什么是 L1?为什么要使用它?  

      B:电机输出电流是多少?

      C:为什么 使用 D129-130 和 D133b、134?  

      D:R1 的原因是什么:100 欧姆、R7、R8 以及 C16?  

      E:使用 D141 和 D142 的原因是什么。

      F:WDFLT 和 FAULT 引脚是否上拉?

    4-  

    芯片驱动器通过 MOSFET 晶体管连接到电机、但电机未运行、因此驱动器不受控制。 24V 线路由 TVS 二极管保护。    然后电阻 R1、R7 和 R8 会变得非常热并出现故障。[/报价]

    R7 和 R8 电阻器连接到 SN、SP 引脚。 我不明白为什么他们会发热? 请捕获 SN 和 SP 引脚上的电压。  

    5-  

    当芯片连接到 24V 电池时、芯片通常会出现故障。 上一次、我们使用电源为其供电、随后仅在未使用的情况下自行失败

    似乎属于绝对最大值违例。 请捕获故障发生时的 SH1、SH2、SL2 和漏极引脚波形。  

    好极了  

    Mojtaba.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motjaba!

    感谢您的快速答复!  

    老实说、这不是我的设计、但我会尽力回答问题。

    1.这是一个新的电路,从未工作过。

    3.

    A:L1 用于减少对电动机电线的干扰。

    B:输出电流为 15A、峰值为 25A。

    C:D129-130 可以更快地将门拉至地面;D133b 和 134 — 不知道。

    D:R1 用于在发生故障时限制电流;R7、R8 和 C16 是放大信号的低通滤波器。

    E:D141 和 D142 是从多个来源关闭芯片的逻辑电路 — 使其进入睡眠模式。

    F:WDFLT 和 FAULT 引脚是否上拉? 是的

    4 - R7 和 R8 电阻器连接到 SN 和 SP 引脚。 如果芯片短路、则 SP 和 SN 引脚处有 24V 电压。

    5-是的、我可以这么做。 故障通常在开启后立即发生、而没有电机被激活。

    所以,如果你的意思是我们必须在设计中做任何更改,我们将 测试它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stanislav:  

    这是一个新电路、从未使用过。
    R7 和 R8 电阻器连接到 SN 和 SP 引脚。 如果芯片发生短路、则 SP 和 SN 引脚处为 24V。

    从 24V 到 SP/SN 没有内部路径。 此外、我看不到外部路径。 电源或输出引脚上似乎存在绝对最大值违例、这会导致内部短路。  为了找出根本原因、我们需要检查引脚上的电压。 请测量所需的波形、以便更好地理解。  

    根据上面提到的要点、希望应用一些更改、但现在、我们需要找出器件故障的原因。  

    在测试过程中、请移除 L1 并查看设备是否仍然出现故障。  

    好极了

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mojtaba:

    我继续从事设计工作、并进行了一系列测量。
    我们捕获了以下波形:GH1、GL1、SH1、DVDD、AVDD、 GH2、GL2、SH2、SP、SL2、 和 SN。

    测量是在系统启动、空闲运行和电机运行期间执行的。
    在第一次测试运行中、我们按原样使用了该设计。 在第二次运行中、我们移除了 L1、看看这是否带来了任何明显的差异。

    根据到目前为止的数据、没有任何信号违反绝对最大额定值、一切都保持在规格范围内。
    错误没有再次出现、此时我们没有可靠的方法来重现它。 即使对电路板施加压力‑通过重复下电上电和各种电机运动进行测试也不会触发故障。

    此类问题很难孤立、但如果您有其他想法或诊断步骤、我们很乐意加以探讨。

    此致、
    Alexander Miller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    感谢您的测量。

    在什么情况下、 您是否测量了测试点? GH1 和 GL1 均处于其高电平状态、这意味着 HSFET 和 LSFET 均导通、并且存在一个击穿形式的 TI、T2 和 R9。

    1-请让我 看看输入 (IN1 , IN2) 模式引脚的值是什么。

    2-请使用示波器捕获 GH1、GL1 和 SH1、IN1 波形。  

    好极了  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    突出显示的测量是在电机运行(启动和运行)期间进行的。 所示值仅表示测量窗口期间在每个引脚上观察到的最大电压。 GH1 按预期切换为高电平、GL1 切换为低电平、因此没有发生‑击穿的迹象。  

    在创建表时、SH1 上先前报告的高电压是我器件上的错误。 示波器最初显示的 最大 电压为 26V、但这是由于测试期间使用的长探头引线而导致的测量伪影导致的。 以下是具有伪影的捕获结果 (CH1=GH1、CH2=GL1、CH3=SH1、CH4=DVDD):
    用较短的导联重复测量后、这些小峰消失。
    实际 SH1 电压约为 21.4V(最大 25V)、符合规格。

    1.驱动器当前配置为 PH/EN 模式、电机仅以 100%占空比沿一个方向驱动。
    以下是电机启动期间 IN1 (CH1) 和 IN2 (CH2) 的捕获数据:



    2.根据要求,我们还重复了 IN1 (CH1 ), GH1 (CH2 ), GL1 (CH3 ) 和 SH1 (CH4 ) 的测量。 在系统启动期间(电机未运行)一次:  
    在电机启动期间执行以下操作:



    如果您愿意、我们可以为每个信号提供单独的屏幕截图、以提供更详细的视图。
    此致
    Alexander Miller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandra:  

    创建表时、SH1 上先前报告的高电压是我的器件上的错误。 示波器最初显示的 最大 电压为 26V、但这是由于测试期间使用的长探头引线而导致的测量伪影导致的。 以下是具有伪影的捕获结果 (CH1=GH1、CH2=GL1、CH3=SH1、CH4=DVDD):

    图 1 中突出显示的是否是由于测量伪差造成的? 在上一张屏幕截图图 2 中、可以看到该干扰。  

    其他屏幕截图看起来正常。 他们是否使用 L1?  

    您是否能够 重复失败并捕获屏幕截图?

    您是否尝试过对 IN1 输入进行 PWM 处理并看看是否可以重现故障?

    需要首先查找器件出现故障的条件、然后捕获波形。  

    图 1:                                                  图 2.

       

    如果上述干扰是由测量结果导致的、如您所述“ 电阻器 R1、R7 和 R8 会变得非常热且出现故障。“  

    最大电流为 25A、Rsense 为 0.01、因此得到 0.25V、R7/R8 上的电流为 UA 范围。 因此、为了找出 R1/R7/R8 上出现高电流 的原因、需要测量 SP 至 SN、SP 至 GND 和 SN 至 GND、Vdrain、并测量负载电流? 找到故障可复制的情况。  

    此外、我还会在 R1/R7/R8 电阻器的路径中看到 NT。 这些是什么以及为什么要使用它们。  

    好极了

    Mojtaba.