Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM
器件型号: DRV8889-Q1
尊敬的专家:
我们在定制示例中使用 DRV-8889Q1 步进驱动器芯片。 在尝试进行诊断时、会报告开路负载故障。 但是、我已经连接了步进电机并可以正常控制。 此开路负载诊断是否有任何先决条件?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM
器件型号: DRV8889-Q1
尊敬的专家:
我们在定制示例中使用 DRV-8889Q1 步进驱动器芯片。 在尝试进行诊断时、会报告开路负载故障。 但是、我已经连接了步进电机并可以正常控制。 此开路负载诊断是否有任何先决条件?

尊敬的 Mian:
感谢您发送编修。
此开路负载诊断是否有任何先决条件?
步进电机分度器输出的某些位置(其中一个线圈具有零电流)可以报告为开路负载 OL、即使连接了电机也是如此。 请参阅 数据表中的以下信息。 在使用全步进模式以外的模式时、应避免在上述分度器角度位置之一停止电机。 数据表中的分度器电流表 7-3。 相对电流和步进方向显示了其中一个线圈电流为 0 时的电角。

此外、请注意、如果您计划在启用 OL 检测的情况下使用 CTRL2 寄存器中的 DIS_OUT 位禁用输出。 请参阅下面的。

此外、在微步进模式下驱动电机时、如果您在线圈电流< IOL 参数的情况下停止步进电机、也会错误地报告 OL。 选择合适的微步进模式以避免这种情况。

此致、Murugavel
尊敬的 Mian:
[引用 userid=“556752" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617115/drv8889-q1-drv8889-q1-open-load-diagnosis/6234179我使用全步进模式、即将 0x05 的位[0-3]设置为 0000b、因此我想位置无关紧要。
OL 检测开启时、我没有禁用输出。
我不使用微步进模式、因此我想 IOL 也无关紧要。
[/报价]没错。 在上述条件下、预计不会出现错误报告。 我通过 DRV8889-Q1EVM 尝试了这些情况。 在持续启动和停止活动下、我没有收到错误的 OL 报告。 电源电压为 12V、电机电流设置为 0.5A。器件行为符合预期。
您能描述一下报告错误 OL 的顺序吗? 这是 EVM 设置中测试的序列。 在 0.5A 时应用 12V >器件唤醒等待 1ms tWAKE > VREF 设置>全步进模式 71%或 100%模式>输出启用>启用 OL >启动和停止步进(在 200PPS 时)。 未观察到错误的 OL。 当我以 0 电流停止时更改为 1/4 微步模式时、可以观察到错误的 OL。
您能分享线圈电流波形吗? 谢谢你。
此致、Murugavel