This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1 开路负载诊断

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617115/drv8889-q1-drv8889-q1-open-load-diagnosis

器件型号: DRV8889-Q1

尊敬的专家:

我们在定制示例中使用 DRV-8889Q1 步进驱动器芯片。 在尝试进行诊断时、会报告开路负载故障。 但是、我已经连接了步进电机并可以正常控制。 此开路负载诊断是否有任何先决条件?

d20ccb24-dc7a-4816-9f11-da5979cd18d5.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:

    感谢您发送编修。

    此开路负载诊断是否有任何先决条件?

    步进电机分度器输出的某些位置(其中一个线圈具有零电流)可以报告为开路负载 OL、即使连接了电机也是如此。 请参阅 数据表中的以下信息。 在使用全步进模式以外的模式时、应避免在上述分度器角度位置之一停止电机。 数据表中的分度器电流表  7-3。 相对电流和步进方向显示了其中一个线圈电流为 0 时的电角。  

    此外、请注意、如果您计划在启用 OL 检测的情况下使用 CTRL2 寄存器中的 DIS_OUT 位禁用输出。 请参阅下面的。

    此外、在微步进模式下驱动电机时、如果您在线圈电流< IOL 参数的情况下停止步进电机、也会错误地报告 OL。 选择合适的微步进模式以避免这种情况。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    我使用全步进模式、即将 0x05 的位[0-3]设置为 0000b、因此我想位置无关紧要。

    OL 检测开启时、我没有禁用输出。

    我不使用微步进模式、因此我想 IOL 也无关紧要。

    此致、

    MIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:

    [引用 userid=“556752" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617115/drv8889-q1-drv8889-q1-open-load-diagnosis/6234179

    我使用全步进模式、即将 0x05 的位[0-3]设置为 0000b、因此我想位置无关紧要。

    OL 检测开启时、我没有禁用输出。

    我不使用微步进模式、因此我想 IOL 也无关紧要。

    [/报价]

    没错。 在上述条件下、预计不会出现错误报告。 我通过 DRV8889-Q1EVM 尝试了这些情况。 在持续启动和停止活动下、我没有收到错误的 OL 报告。 电源电压为 12V、电机电流设置为 0.5A。器件行为符合预期。  

    您能描述一下报告错误 OL 的顺序吗? 这是 EVM 设置中测试的序列。  在 0.5A 时应用 12V >器件唤醒等待 1ms tWAKE > VREF 设置>全步进模式 71%或 100%模式>输出启用>启用 OL >启动和停止步进(在 200PPS 时)。 未观察到错误的 OL。 当我以 0 电流停止时更改为 1/4 微步模式时、可以观察到错误的 OL。  

    您能分享线圈电流波形吗? 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    很抱歉耽误你的时间。 上周是在中国度假。

    我明天会做测试和回复。

    此致、

    MIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:

    祝你新年快乐! 没问题。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    我检查了我的序列、发现它通常与您的序列匹配、只是我没有频繁设置 TRQ_DAC 或启动和停止。
    在测试期间、我进行了新的观察。 我有两种类型的电机、一种报告开路负载故障、而另一种则没有。 那么、该现象似乎可能与电机有关? 你有这方面的经验吗?

    此致、

    MIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mian:

    感谢您的更新。 只要电机电流不小于 IOL 的持续时间超过 tol、就不会报告 OL。 电机是否存在高直流电阻 DCR 和大于 10mH 的高电感的问题?  

    此致、Murugavel