This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:使用 EVAL 板测试 BLDC 电机

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8329A, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619296/mct8316aevm-test-the-bldc-motor-using-the-eval-board

器件型号: MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCT8316AMCT8329AMCF8329HS

我安装了 GUI 平台、如硬件设置“读取所有寄存器“选项中所述、这里没有加载寄存器选项、但需要加载什么寄存器? 硬件连接断开。 我安装了 1.0 版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    请安装最新版本的 GUI 1.1.5。 您可以找到如下图所示的“Read All Register“选项

    ...

    在执行任何读取/写入操作之前、您需要输入正确的 I2C 地址。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加错过的屏幕截图

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU GUI 中 显示了链接 1.14 版本。 1.1.5 不可用。 尝试使用外部电位器在模拟模式下运行电机。 如用户指南中所述:是否需要初始化默认参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    请安装 GUI 版本 1.1.4。

    可以、可以调整默认参数以提高性能。 有关调整这些参数的过程、请参阅 MCT8316A 调优指南。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用最新版本进行配置。 使用 20V 电源时、在模拟模式下、电机以最小的速度旋转。 但显示为附加电气速度不显示、且电机处于空闲状态。 我已经采取了极对: 7 与机械速度: 15000 rpm。 获得的电气速度为 3000Hz。 给定的异常速度锁定阈值为 1250Hz。 使用的 Maxon 电机:EC-I 608328。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    您需要启用“自动读取电机状态“功能才能更新此状态变量。 请确认您是否已在其中启用。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dinesh:

     我在电机运行中遇到问题。 我已经分享了电机 详细信息的屏幕截图以及运行模式下电机的结果。  我使用极对在 28V 直流电压下工作:4、8A CBC 电流限值、CSA 增益为 0.15V/A 提供的调优参数为 A1 = 10Hz/秒、A2 = 20Hz/秒 闭环增益 3V/秒 第一周期频率为 3 Hz。 对齐时间 250 毫秒。 初始最大机械转速:1000 转/分。 但电机会提供一些声音而不旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    感谢您提供性能表和电机参数。

    当电机参数处于可接受的范围内时、电流要求超过 MCT8316A 的 8A 最大容量。 对于该负载水平、我们应考虑 MCT8329A 或 MCF8329HS 器件。

    我们来调整这些参数以启用电机运行。 我实现了“默认慢加速“、并将 CBC 设置为 8A。

    我对负载条件下的启动有疑问:如果存在负载并且对齐级无法移动转子、我们需要增加对齐时间和电流、或者在电机具有足够凸极的情况下利用 IPD。

    此外、请降低开环和闭环加速率、以适应负载惯性。

    请使用附加的 JSON 配置进行测试、并在下一次响应中包含示波器波形。

    {
      "signature": "oneui-register-data",
      "data": [
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "isd_config",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "motor_startup1",
            "value": "0x01400000"
          },
          {
            "idx": 2,
            "id": "motor_startup2",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 3,
            "id": "closed_loop1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 4,
            "id": "closed_loop2",
            "value": "0x00000060"
          },
          {
            "idx": 5,
            "id": "closed_loop3",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 6,
            "id": "closed_loop4",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 7,
            "id": "const_speed",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 8,
            "id": "const_pwr",
            "value": "0x1F400000"
          },
          {
            "idx": 9,
            "id": "150_deg_two_ph_profile",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 10,
            "id": "150_deg_three_ph_profile",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 11,
            "id": "trap_config1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 12,
            "id": "trap_config2",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "fault_config1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "fault_config2",
            "value": "0x07000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "gd_config1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "gd_config2",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "pin_config1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "pin_config2",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 2,
            "id": "device_config",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 3,
            "id": "peri_config",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "ana_trim3",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "ana_trim4",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 2,
            "id": "ana_trim5",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 3,
            "id": "ana_trim6",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 4,
            "id": "ana_trim7",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 5,
            "id": "ana_trim8",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 6,
            "id": "ana_trim9",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 7,
            "id": "ana_trim10",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "algo_reserved1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "algo_reserved2",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 2,
            "id": "algo_reserved3",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "gate_driver_fault_status",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "controller_fault_status",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "sys_status1",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 1,
            "id": "sys_status2",
            "value": "0x00000000"
          },
          {
            "idx": 2,
            "id": "sys_status3",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "device_ctrl",
            "value": "0x00000000"
          }
        ],
        [
          {
            "idx": 0,
            "id": "algo_ctrl1",
            "value": "0x00000000"
          }
        ]
      ]
    }

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    目前没有加载电机。 电机处于自由旋转状态、但当我们保持低于 8A 时、会达到逐周期电流限制。故障发生在逐周期电流限制时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    能否说明发生了哪种类型的故障? 这是过流保护故障吗?

    请降低 CBC 设置并在空载条件下进行测试。 在没有负载的情况下、电机可能会在高扭矩应用中加速超过正常速度限值

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    当电流限制降至 8A 以下时、将显示控制器故障部分下的故障:锁定电流限制和逐周期电流限制、然后是同步丢失和电机锁定。  

    下午、我们将使用 提供的 JSON 配置进行检查。 加载该寄存器时、我希望无需调整调优参数。  

    我还有一个问题:按照指导原则连接硬件后  

    1.读取所有寄存器:显示读取的 39 个寄存器

    2.我们配置了默认寄存器。

    3.点击了自动读取电机状态和故障状态。

    4、选择模拟控制模式,并提供极对细节,初始最大机械转速为 1000rpm ,并选择了异常速度阈值的计算值

    5.提供 CBC 电流限值:8A、CSA 增益:0.15V/A、选择的计算值为 1.2V

    6、使用电位计,我们改变了电动机状态,相应地改变了调谐参数。

    之后我们应该保存寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    您是否可以共享 MCT8316A 评估板的电路板原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    您可以从 EVM 页面 MCT8316AEVM 评估板|德州仪器 TI.com 下载设计文件

    谢谢、此致

    Venkatadri S.