This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:SPI 通信问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1630990/drv8363-q1-spi-communication-problem

器件型号: DRV8363-Q1

您好、

我将尝试 在 NXP 板 (FRDM-MCXA153) 和 DRV8363-Q1 评估板之间建立 SPI 通信。  

我使用的是 CPOL 0 和 CPHA1、速度非常低 (50 Kbps)。  读取某些寄存器的默认值时、第一个字节总是错误的、但数据寄存器值是正确的。 如果我将 CPHA 从 1 更改为 0、则第一个字节正确(我正在读取我之前询问的地址)、但数据字节错误。

什么是我的 缺失?

谢谢

 

寄存器 0x0B  

SDO UC 侧 0x17 - 0x00 - 0x00

 SDI UC 侧 0x0B - 0x00 - 0x38  

正确的是 0x0B、但我收到了 0x1F

 下方的逻辑布线

 bitperframe24.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此器件上没有 SDO 地址回读。 7 个地址位标记为“无关“。  只要您看到的数据是正确的、您就知道您的读取工作成功。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    查看 6 月份的修订版数据表、我开发了该驱动器

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我懂了。 很抱歉给您带来不便!

    我现在将关闭该主题、如果您有任何其他问题、请另行发布。

    谢谢、

    Joseph